Widerstände sind grundlegende Komponenten in einem Schaltkreis. Alle Widerstände sind passiv - sie leiten Strom nur ab und liefern niemals selber Strom. Ein Widerstand ermöglicht es einem Strom, durch sich selbst zu fließen, wenn zwischen seinen beiden Anschlüssen eine Spannung vorhanden ist. Der Strom wird nach Ohms Gesetz berechnet: V = IR. Für eine gegebene Spannung erzeugt ein Widerstand mit einem größeren Wert weniger Strom als ein Widerstand mit einem kleineren Wert. Jeder praktische Leiter hat eine Widerstandswert.
Widerstände haben unzählige Verwendungen. Ein Widerstand kann dazu verwendet werden, den Stromfluss durch eine Diode zu begrenzen. Widerstände können auch dazu dienen, eine Übertragungsleitung zu beenden und Reflexionen vorzubeugen. Zwei Widerstände können verwendet werden, um einen Spannungsteiler zu erzeugen, der eine Ausgangsspannung erzeugt, die proportional zu den Widerstandswerten ist. Widerstände können Dämpfung in einem unterdämpften RLC-Schaltkreis erhöhen. Ein allgemeiner Input/Output (GPIO)-Transceiver kann seine Leistung durch einen großen Pull-up- oder Pull-down-Widerstand eingestellt haben, der außer Kraft gesetzt wird, wenn der GPIO aktiv wird.
Widerstände haben viele verschiedene Werte, Formen, und physische Größen. Consumer Electronics verlangen kleine und genaue Widerstände. In Hochgschwindigkeits-Anwendungen ist das Minimieren von Induktanz und Kapazität wichtig. Industrielle Anwendungen können Widerstände erfordern, die in der Lage sind, große Mengen an Strom abzuleiten, diese Widerstände sind naturgemäß größer. Es gibt auch viele Technologien zum Erzeugen von Widerständen: Kohlenstoff-Verbundstoffe, Kohlenstoff-Film, Metallfilm, und drahtgewickelt.
Total Products