Entdecken Sie die Vorteile des hochgenauen, digitalen Drucksensors Infineon DPS310 mit branchenführender 5-cm-Präzision sowie der OPTIGA™ Produktfamilie, die mehrstufige Sicherheit für IoT-Anwendungen bietet. Sie werden sehen, wie sich beide in eine einzige Anwendung integrieren lassen, um im Internet of Things sogar noch mehr zu erreichen.
Menschen, Maschinen und Geräte werden im Internet der Dinge immer vernetzter. Daher steigt der Bedarf an Konnektivität in vielen Branchen rapide an, wie z. B. in der Fertigung, beim intelligenten Zuhause sowie in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Wertschöpfungskette in vielen Industrien ist ineffizient und oft unterbrochen. Mit einer einzigartigen Produktpalette möchte Infineon dabei helfen, diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
Zwei der neuesten innovativen Produkte von Infineon sind der DPS310, ein digitaler Drucksensor, sowie die zugehörige, sehr sichere OPTIGA-Produktfamilie. Beide wurden für die Herausforderungen des IoT mit leistungsstarken, einzigartigen Ansätzen konzipiert.
Ähnliches Produkt:
Der Infineon DPS310 Drucksensor bietet eine unglaubliche Präzision von nur 5 cm, der höchsten heute auf dem Markt verfügbaren Genauigkeit. Durch Einsatz des DPS310 in einer Smartwatch oder einem Smartphone lässt sich die exakte Anzahl der Schritte zählen, die eine Person hinauf- oder hinabsteigt. Dazu wird die Änderung des Luftdrucks zwischen jedem Schritt erfasst. Schon winzige Höhenänderungen von nur 5 cm lassen sich mit dem DPS310 leicht erfassen. Das ermöglicht Anwendungen, die zuvor unmöglich erschienen.
Neben dem DPS310 stellen wir auch den Infineon 24-GHz-Industrieradar vor, einen Schlüsselfaktor für eine ganze Reihe IoT-Anwendungen zur Bewegungserkennung. In einem intelligenten Zuhause lässt sich Radar zur Erkennung der Anwesenheit einer Person für ein scharfgeschaltetes Sicherheitssystem nutzen, oder kann zur automatischen Steuerung der Innenbeleuchtung durch Nutzung von bewegungsaktivierten, berührungsfreien Schaltern erweitert werden. Außen lässt sich Radar in ein intelligentes Straßenbeleuchtungssystem integrieren, das dynamisch und effizient Verkehrsmuster basierend auf den Bewegungen der Autos steuern kann.
Ähnliches Produkt:
In der Welt des IoT, wo Sensoren zur Erfassung von Informationen genutzt werden und untereinander vernetzte Systeme Ziel potenziell kritischer Cyberangriffe sind, ist Sicherheit nicht länger eine Frage der Wahl. Ein erfolgreicher Angriff kann vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse und Kundendaten offenlegen. Er kann auch den Betrieb unterbrechen und sogar das Markenimage eines Unternehmens schädigen. Deswegen benötigen eingebettete Systeme und IoT-Netzwerke mehrstufigen Schutz, der nicht nur Angriffe von außen abwehrt, sondern auch gegen die Art physikalischer Angriffe schützt, die in der Planungsphase vorkommt. Das umfasst Sicherheitsfunktionen wie z. B. Authentifizierung, sichere Updates, Bootschutz für Plattformintegrität, Erzeugung und Management von Schlüsseln, Schutz gespeicherter Daten sowie sichere Verbindungen, die über die geschützte Isolation eines Sicherheitschips verwaltet werden. Die Infineon OPTIGA™ Familie deckt das gesamte Spektrum an Sicherheitsanwendungen ab und vereinfacht die IoT-Sicherheit.
Werden sie in einer einzigen Anwendung kombiniert, können der Infineon DPS310 und der 24-GHz-Industrieradar, kombiniert mit OPTIGA-Sicherheit, sogar noch mehr erreichen. Beispielsweise sind Multicopterdrohnen zu unverzichtbaren Werkzeugen in zahlreichen Branchen geworden, darunter Baugewerbe, Landwirtschaft, Immobilien, Nachrichten, Verbrauchsgüter und vieles mehr. Flugstabilität und Kollisionserkennung sind ein Muss. Mit dem DPS310 kann eine Drohne dank der 5-cm-Präzision des Sensors vertikale Stabilität beibehalten. Kollisionen lassen sich mit dem Radar vermeiden, der Hindernisse erkennt, und die integrierte OPTIGA-Sicherheit wehrt externe Angriffe ab. Infineon Sensor- und Sicherheitslösungen sind darauf ausgelegt, Ihren IoT-Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher – mit Technologie, die mehr leistet, weniger verbraucht und für jeden zugänglich ist. Mikroelektronische Produkte von Infineon sind der Schlüssel zu einer besseren Zukunft.
Die bahnbrechende Plattform von Arrow und Indiegogo unterstützt Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Ideen in Produkte. Werden Sie noch heute Mitglied im Arrow Certification Program.
Mitwirkende:
Sean Rae ist Senior Account Manager bei InfineonTechnologies, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Semiconductor Sales & Marketing. Zuvor arbeitete Sean im operativen Geschäft und im internationalen Produktmarketing für neue Märkte und Wachstumsmärkte. Er absolvierte an der Arizona State University ein Studium als Betriebswirt und Bachelor in Management.
Zoobair Roohani ist ein Leistungselektronik Ingenier mit 14 Jahren Erfahrung im Bereich DCDC und ACDC Schaltnetzteile, Class D Audio Verstärker Design und Motor Drives. Er besitzt ein intensives Verständnis der statischen und dynamischen Eigenschaften von Halbleiterschaltern MOSFET und IGBT und den entsprechende Antriebsanforderungen sowie intensive Kenntnisse der kommenden Breitband-Halbleiter-Bauelemente, insbesondere GaN. Zobair besitzt einen Bachelor in Elektrotechnik von der Purdue University und einen Master in Elektrotechnik mit Schwerpunkt auf Kontroll- und Leistungselektronik von University Wisconsin, Madison.
Karthi Gopalan kam im Jahr 2013 zu Infineon Technologies, als Teil des „Digital Demand Generation“ Teams. Sie hat einen Master in Elektrotechnik von der Purdue University. Vor ihrer Beschäftigung bei Infineon, arbeitete sie in verschiedene Positionen wie Mixed-Signal-Design, strategisches Marketing und neue Business-Inkubation und Entwicklung. Sie hat eine Leidenschaft für Technologieinitiativen mit globalen sozialen Auswirkungen.