Sie können kaum noch den Fernseher einschalten, ohne etwas über neue (oder nicht so neue) Möglichkeiten, sich von unerwünschten Haaren zu befreien, zu hören. Während Bilder unserer Vorfahren ein sehr, ähem ... haariges Bild zeichnen, verbringen Menschen heute übermäßig viel Zeit und geben übermäßig viel Geld dafür aus, Haare mit einer Vielzahl von kreativen und manchmal auch schmerzhaften Verfahren zu entfernen.
Um gut auszusehen, widerstehen Menschen den Zupfschmerzen, den Schmerzen beim Rasieren, Wachsen, der Elektrolyse, und Chemikalien. Während diese Verfahren—meist vorübergehend—wirken, sind sie auch mit einigen Bedenken und Risiken behaftet. Rasieren führt oft dazu, dass Haare mit aller Kraft wieder wachsen; Zupfen und Wachsen sind schmerzhaft; Elektrolyse ist teuer; und Chemikalien können empfindlicher Haut schaden.
Es gibt jedoch einen neuen Lichtblick am Horizont der Haarentfernungsbranche. LED- und Laser-Technologie vervollständigen die spektrale Familie, da mit der Fähigkeit, zuverlässig und kosteneffizient spezifische Wellenlängen und Farben zu kreieren, immer weitere Fortschritte erzielt werden. Und nicht nur ist sichtbares Licht, wie beispielsweise blau, wichtig - auch Hochfrequenz-UV-Strahler sind für viele Ausführungen für sehr spezifische Anwendungen wesentlich.
Geringere Kosten, Robustheit (im Vergleich zur Glühlampentechnik) und längere Lebensdauer machen es möglich, UV-LEDs und Laser an Stellen zu verwenden, wo Glühlampen seit Jahren vorherrschend sind. Dazu gehören Wachstumsleuchtensysteme, Beschilderungen, Katalysieren von Verbindungen (wie etwa UV-gehärtete Epoxide), fluoreszierende DNS, Sterilisation und der explodierende Markt für Haarentfernung.
Aber wie funktioniert die Technik eigentlich? Ein lokalisierter, nicht-divergenter Strahl greift das Melanin im Wachstumszentrum des Haarfollikels, der Haarzwiebel genannt wird, an. In der aktiven Phase des Haarwachstums geht diese Wellenlänge durch die Haut und zielt direkt auf Melanin, was zum Stillstand des Wachstums führt.
In der Vergangenheit waren Behandlungen mit UV-LED-Technologie teuer, insbesondere für Anwendungen in großen Haarbereichen. Allerdings belebt die zunehmende Verfügbarkeit von LEDs und Lasern zu geringeren Kosten den Markt und schafft noch günstigere, noch wettbewerbsfähigere Preise für diese Geräte.
Mehrere Qualitätshersteller wie Avago Technologies, Finisar, OPTEK Technology, OSRAM Opto Semiconductors und Toshiba bieten einsatzbereite Produktfamilien mit Geräten mit gezielter Wellenlänge an. Das Ergebnis: der begrenzte Markt für Emitter im Bereich Haarentfernung wurde gerade ein riesiger Markt für die Haarentfernung zu Hause.
Seit der FDA-Zulassung der Lasertechnik in den 1990er Jahren, wird UV zusammen mit Intense Pulsed Light (IPL)-Technologie verwendet, wo Mischungen aus extrem hellen, kurzzeitigen Impulsen die gleiche Zerstörung der Follikeln anrichten können. Aber nachdem Halbleiter-UV-Strahler zunehmend günstiger und effizienter werden, verdrängen sie die IPL-Behandlungen, beziehungsweise werden damit kombiniert, um mehrere Wellenlängen für eine erhöhte Wirksamkeit zu verwenden. Zum Beispiel hat IPL einige andere Vorteile, wie etwa Hautverjüngung und die Reduktion von Besenreisern.
Es ist wichtig zu beachten, dass es auch hier Einschränkungen gibt. Die Effektivität dieses Verfahrens wird durch die Haarfarbe im Vergleich zur Hautfarbe beeinflusst. Haarentfernung mit Laser funktioniert in der Regel bei grauen oder hellen Haaren auf dunkler Haut nicht. Neue Wellenlängen werden mit neueren Verbindungen, wie Nd:YAG produziert, aber im Idealfall ist ein einstellbarer UV-Strahler am wirksamsten.
Ein guter Ausgangspunkt ist eine parametrische Suchmaschine, in der Sie nach Wellenlänge, Leistung, Hersteller, usw. suchen können. Es ist auch gut zu wissen, wer diese Geräte bereits herstellt. Während Ihrer Suche werden Sie wahrscheinlich auf Geräte stoßen, die im Kostenbereich von unter USD 100 bis über USD 5.000 liegen.