DJI verfasst regelmäßig eine Liste der „Besten Drohnen auf dem Markt”, ganz gleich, ob es dabei um ihre Phantom Serie, Inspire Serie, Mavic Pro oder den neuesten Spark geht. Unter seinen unzähligen anderen Produkten, deckt DJI das gesamte Spektrum der Drohnen-Branche ab, unabhängig davon, ob es sich um professionelle Drohnen oder um Drohnen für den Eigenbedarf handelt. Dennoch gibt es zwei Drohnen der Marke DJI, die sich beide als Spitzenkonkurrenten für den besten Drohnen der „mittleren Klasse” von DJI herausstellen: Der Mavic Pro oder der Phantom 4 Pro.
Wir sind der Meinung, dass DJI 4 verschiedene Klassen von Drohnen anbietet: Drohnen für Anfänger, Fortgeschrittene, Fotografen und Branchenkenner. Der eindeutige Gewinner der besten Drohnen für Anfänger von DJI ist das Modell Spark und die Drohnen für Fotografen und Branchenkenner sind für professionelle Drohnen-Piloten gedacht (siehe Modelle Inspire und Matrice). Daher möchten wir uns genau auf die deutlichen Unterschiede zwischen den Mittelklasse-Drohnen konzentrieren, da Sie sich sicher fragen, wie sich der Mavic Pro und der Phantom Pro außer in Bezug auf den Preis unterscheiden und wahrscheinlich fragen Sie sich auch, welchen der beiden Sie kaufen sollten. Hier die Eigenschaften auf die Sie unserer Meinung nach achten sollten (oder die Sie nicht beachten sollten) wenn Sie sich für die richtige Drohne von DJI entscheiden wollen.
Preis
Anstatt sich auf den Preis als einen ausschlaggebenden Faktor zu konzentrieren, wird sich dieser Vergleich nur auf die technischen Unterschiede zwischen den beiden Drohnen beziehen, da dies die tatsächlich ausschlaggebenden Faktoren sein sollten, da sie sich hinsichtlich ihres Preises relativ ähnlich sind. Das Ziel bei der Nichtbeachtung des Preises ist einfach, Sie dabei zu unterstützen, eine bessere Entscheidung bei Ihrer Suche nach der richtigen Drohne für Sie zu treffen. Glauben Sie uns, das spielt eine wichtige Rolle.
Flugzeit
DJI gibt an, dass Mavic Pro und Phantom 4 Pro Flugzeiten von jeweils 27 und 28 Minuten haben. Trotzdem muss ich sagen, dass ich diese Schätzungen schon immer für etwas übertrieben gehalten habe und dass ich eine Flugzeit von 22-23 Minuten für den Mavic Pro und eine etwas längere Flugzeit von 25-26 Minuten für den Phantom 4 Pro als realistischer ansehe. Die Flugzeit ist eine wichtige Eigenschaft für jede Drohne, doch diese Flugzeiten sind sich so ähnlich, dass ein Drohnen-Pilot der „mittleren Klasse” nicht so genau auf diesen Unterschied achten wird, daher würde ich empfehlen, diese Eigenschaft nicht zu beachten.
Transportfähigkeit
In diesem Punkt gewinnt eindeutig Mavic Pro. Wenn Sie abenteuerlustig sind, die Welt bereisen oder einfach kleine Rucksäcke bevorzugen, dann ist Mavic Pro in jeder Hinsicht leichter einzupacken. Die Rotoren auf Mavic Pro müssen nicht entfernt werden, das bedeutet, dass es vier Gegenstände weniger zu verlieren gibt. Die Arme von Mavic Pro werden in den Flugkörper eingeklappt, so müssen Sie nicht an zusätzlichen Platz für Rotoren und Rotorarme denken. Außerdem ist die Fernsteuerung für Mavic Pro ungefähr dreimal kleiner als die für Phantom 4 Pro.
Flugsteuerung
Die Drohne wirklich zu fliegen ist, wie Sie sich sicher vorstellen können, einer der wichtigsten Punkte. Da Phantom Pro (links) und Mavic Pro (rechts) beide auf dem selben Steuerungssystem basieren, ähneln sie sich sehr in Bezug auf das Flugerlebnis. Es gibt trotzdem ein paar deutliche Unterschiede. Die Videoübertragungssysteme unterscheiden sich zwischen Mavic Pro und Phantom 4 Pro. Das bedeutet, dass die Art, auf die die Drohne mit Ihrem Steuerungsdisplay kommuniziert unterschiedlich ist. Das bedeutet auch, dass Mavic Pro automatisch mit DJI Goggles kommunizieren kann, da sie Die OcuSync Übertragungstechnologie von DJI verwendet und eine besonders niedrige Latenzzeit bei der Videoübertragung zwischen den beiden Geräten bieten kann. Phantom 4 Pro verwendet hingegen das eher ältere Videoübertragungssystem Lightbridge. Diese Eigenschaft trägt nicht zu einem drastischen Unterschied zwischen den beiden Drohnen bei, aber sie ist wahrnehmbar. Mavic Pro ist also wieder einen Schritt voraus.
Hindernisvermeidung
Mavic Pro und Phantom 4 Pro verfügen beide über die Funktion zur Hindernisvermeidung, das macht beide zweifellos zu interessanten Drohnen. Trotzdem verfügt Phantom 4 Pro über ein System, das DJI die „360-Grad Flugselbstständigkeit” nennt. Es besteht aus fünf Richtungen der Hindernismessung. Phantom 4 Pro verwendet ein 6-Kamera-Navigationssystem, das die jeweilige Geschwindigkeit der Drohne zwischen ihr selbst und einem Gegenstand berechnet. Außerdem bietet die Drohne abgestimmtes Fliegen für die Verwendung in geschlossenen oder begrenzten Räumen. Die Drohne ist außerdem mit Infrarot-Sensoren auf der linken und rechten Seite ausgestattet, um die Entfernung von einem Gegenstand zu bemessen, von dem die Drohne etwa 7 Meter (23 Fuß) entfernt ist. Schließlich verfügt Phantom 4 Pro auch über einen Ultraschallsensor auf der Unterseite, um ständig genau zu berechnen, wie weit sie jeweils vom Boden entfernt ist. Dies ermöglicht übergangslose Landungen und Datenerhebung in Bezug auf die Höhe während des Flugs sowie sicheres Fliegen. Diese Eigenschaften verleihen Phantom 4 Pro 360 Grad an Flugsicherheit, die für den Schutz der Drohne vor Hindernissen sorgen. Mavic Pro verfügt über sehr ähnliche Eigenschaften, einschließlich 5 Kameras und Ultraschallsensoren. Trotzdem kann sie nicht mit dem 360-Grad-Hindernisvermeidungssystem prahlen, das Phantom aufweist.
Kamera-Eigenschaften
Diese Eigenschaft macht die Kaufentscheidung etwas schwieriger, denn bis jetzt hat Mavic Pro die Hauptrolle gespielt. Jedenfalls glänzt Phantom 4 Pro so richtig, wenn es um Kamera-Eigenschaften geht. Ohne Sie mit überflüssigen Kamera-Details aufzuhalten, möchte ich auf die Unterschiede hinweisen, die Phantom 4 Pro als den wahren Sieger darstellen, wenn es um Kameras geht. Phantom 4 Pro verfügt über eine größere Kamera-Zusammensetzung. Das bedeutet, dass sie mit einem größeren Bildsensor ausgestattet ist. Sogar 2,3 mal größer als der Sensor von Mavic Pro. Das eingebaute Kamerasystem des Phantom 4 verfügt auch über einen besseren Bildprozessor, eine Steuerung zur Blendenöffnung und einen mechanischen Verschluss.
Diese Eigenschaften sorgen in Kombination dafür, dass die Kamera des Phantom 4 Pro viel besser ist. Sie sorgen für einen größeren ISO-Bereich für Video- und Standbildaufnahmen. Das bedeutet, dass die Kamera bessere Ergebnisse bei schlechten Lichtverhältnissen erzielt, wie z.B. bei einem Flug während eines Sonnenuntergangs oder in der Abenddämmerung. Sie sorgen für einen größeren Sichtbereich. Das bedeutet, Sie können diese „großen auseinanderklaffenden Lanschaftsbilder”, die Sie sonst nur in Filmen sehen, aufnehmen, sogar noch besser, als es mit Mavic Pro bereits möglich ist. Außerdem ist es möglich, höhere Video-Frame-Geschwindigkeiten mit Phantom 4 Pro zu erreichen sowie größere Bildabmessungen insgesamt von 20 MP, anstelle der 12 MP, die Mavic bietet. Eine Drohne zu fliegen macht Spaß, doch Drohnen-Filmmaterial zu produzieren ist das, was uns am meisten interessiert, daher sollten Sie auf jeden Fall die Qualität der Kamera in ihre Entscheidung miteinbeziehen.
Schlussfolgerung
Es hängt von Ihnen ab! Wenn Sie sich sehr für Fotografie interessieren und die beste Kamera in Ihrer DJI-Drohne haben möchten, dann wissen Sie, für welche Drohne Sie sich entscheiden sollten. Dennoch, wenn Sie wie die meisten von uns sind, dann ist eine 4K-Kamera eine 4K-Kamera, und dann würden Sie sich für die Mavic Pro entscheiden, einfach weil sie einfacher zu transportieren ist. Man muss natürlich viele Dinge beachten, aber die endgültige Entscheidung hängt von den eigenen Vorlieben ab. Beide sind hervorragende Drohnen, die sicherlich ihren Preis wert sind, aber für den Durchschnitts- Drohnen -Fan ist Mavic Pro die bessere Entscheidung.