Wenn es um Smartwatches geht, ist eine der größten Einschränkungen die Notwendigkeit, in unmittelbarer Nähe zu einem Telefon oder einer WLAN-Verbindung zu bleiben, um eine Verbindung mit dem Internet herstellen zu können, Texte zu senden oder Anrufe zu tätigen. Produkte wie die Apple Watch benötigen eine Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone oder eine WLAN-Verbindung, um alle Funktionen der Uhr nutzen zu können.
Manche Menschen fragen sich daher, worin der Nutzen liegt, eine Uhr am Handgelenk zu tragen, die „praktisch alles kann“, wenn das Handy trotzdem immer dabei sein muss.
Das soll sich jetzt ändern. Android Wear verkündete, über die notwenige Technologie zu verfügen, mit der diese Geräte den Mobilfunkstandard LTE nutzen können. Dies ist ein gewaltiger Schritt nach vorn in eine Welt der Smartwatch-Konnektivität.
Die erste Android Wear-Uhr mit LTE-Mobilfunk-Unterstützung ist die LG Urbane 2nd Edition, die bei erstaunlich kleinem Formfaktor (der runde Bildschirm hat eine Auflösung von 480 × 480 Pixeln) ein LTE-Funkmodul mitbringt. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Telefon zu Hause lassen können, denn sofern beide Geräte mit dem Netz verbunden sind, werden Anrufe an die Uhr weitergeleitet und dort auch angenommen.
Das Herz der LG Urbane 2 bildet ein Qualcomm Snapdragon-Prozessor mit 1,2 GHz (aus derselben Familie wie der Prozessor auf dem Qualcomm DragonBoard), der die Hauptarbeit übernimmt. Mit an Bord sind Bluetooth 4.1, WLAN und ein 9-Achsen-Sensor, der als Kombination aus Gyroskop, Beschleunigungsmesser und Kompass arbeitet, sowie ein Barometer und ein Herzfrequenzsensor. Das 480 x 480 OLED-Display bietet eine Auflösung von 348 ppi. Die Uhr kommt diese Woche bei AT&T und Verizon in den Handel.
Ein große Innovation für Smartwatch-Fans. Die Kunden können damit rechnen, dass andere Smartwatch-Hersteller sehr bald folgen werden.