Die Begrenzung des Übertragungsabstands ist ein gemeinsames Problem für die existierenden drahtlosen Netzwerke: Wenn man muss die Informationen über einen längeren Abstand übertragen, braucht man mehr Energie, d.h. mehr Energie wird verbraucht. Dies ist ein technischer Engpass für das IdD, der eine Minimierung des Energieverbrauchs erfordert. Eine neue Bluetooth-Mesh-Netzwerk-Technologie wird die Probleme des Übertragungsabstandes gegenüber dem Stromverbrauch lösen, um neue Möglichkeiten für die IdD-Entwicklung zu bringen.
Bluetooth-Mesh-Netzwerk ermöglicht, dass alle Dinge miteinander verbunden sind.
Trotz des geringen Energieverbrauchs verwendet die herkömmliche Bluetooth-Technologie immer noch eine Punkt-zu-Punkt (P2P) Übertragungsmethode; das heißt, jedes Gerät ist ein Knoten, und zwei Knoten sind in Reihe zu einem einzigen Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsnetzwerk verbunden. Der Punkt-zu-Punkt-Verbindungsmodus wird jedoch mit dem Übertragungsabstand begrenzt.
Die Bluetooth-Mesh-Netzwerk-Technologie, die von der Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) unterstützt wird, ermöglicht, dass jedes Bluetooth-Gerät ein einziger Knoten in einem großen Netzwerk wird, und alle Knoten mit allen Knoten in der Topologie und jedem Knoten verbunden werden können, um jederzeit zum Netzwerk an- oder ausgeschlossen werden zu können, was bedeutet, dass die Größe des Netzwerks flexibel erweitert werden kann. Daher kann das Mesh-Netzwerk dazu verwendet werden, um den Bereich und die Größe der Bluetooth-Übertragung indirekt zu erweitern, so dass er nicht mit dem P2P-Übertragungsabstand begrenzt wird, vielfältigere Anwendungsszenarien aktiviert werden, und ein kompakteres IdD-Kommunikationssystem indirekt aufgebaut werden kann.
Mit einer Mesh-Topologie, die sich von dem herkömmlichen Netzwerk unterscheidet, das das Sammeln aller Daten für den Informationsaustausch und die Übertragung der Netzwerkgeräte über einen Hub oder Router erfordert, kann die Bluetooth Mesh-Netzwerk-Technologie die Informationen direkt oder indirekt an das Gerät übertragen, um die Informationen über ein Bluetooth-Gerät zu erhalten. Diese Netzwerkarchitektur ist relativ stabil, sodass das gesamte System im Fall eines Ausfalls einzelner Geräte weiter reibungslos funktionieren wird. Da Bluetooth-Mesh-Netzwerk die Informationen von einem zu allen Geräten im Netzwerk mit dem Flooding-Verfahren überträgt, benötigt dies weniger Speicher und geringere Bearbeitungsleistung im Vergleich zum Routing-Übertragungsverfahren, was bedeutet, dass dieses Verfahren energiesparend ist.
Obwohl die Norm für diese neue Bluetooth-Mesh-Netzwerk-Technologie noch in Arbeit ist, wurden Produkte mit ähnlichen geschützten Technologien auf den Markt gebracht. Die Ilumi-LED-Smart-Birnen, die gerade mit dem Outstanding Product-Award von Bluetooth SIG ausgezeichnet wurden, ist ein modernes drahtloses Beleuchtungssystem mit einfachen Bluetooth-Verbindungen. Ilumi nutzt die Interoperabilität der Ilumi-MeshTek™-Kontrolllampen mit der Bluetooth-Mesh-Netzwerk-Technologie und beleuchtet den gesamten Wohnraum und Gewerbefläche durch Verbinden mehrerer Leuchten.
Die Ilumi-LED-Smart-Birnen mit der ™ Bluetooth-Mesh-Netzwerk-Technologie von Ilumi MeshTek können nacheinander in Reihen verbunden werden. Daher können Sie, solange die eingestellt und gruppiert sind, die Lichter in allen Räumen einfach mit Drücken eines Schalters einschalten (der ein materieller oder virtueller Schalter in einer mobilen Anwendung sein kann), wenn Sie nach Hause kommen, oder die Lichter in allen Zimmern beim Verlassen des Hauses oder im Wohn-, oder Schlafzimmer vor dem Schlafen ausschalten. Über das Internet können Sie auch die Lichter in Ihrem Hause fernsteuern, wodurch Sie einen Eindruck erwecken können, dass jemand zu Hause ist, um das Eindringen der Einbrecher zu vermeiden; oder nach dem Verlassen des Hauses, wenn Sie sich daran erinnern, dass Sie vergessen haben, die Lichter in Ihrem Hause auszuschalten, können Sie dieses Problem beheben, auch wenn Sie im Ausland mit dieser Smart-Birne sind. Für dieses Smart-Birnensystem können Sie auch jedes Licht oder eine Gruppe der Lichter mit einer App einstellen, z.B. die gewünschte Farbe und Helligkeit der Glühlampe einstellen, dabei kann sogar die Helligkeit der Glühlampe mit der Musik geändert werden, und die Lichter können automatisch eingeschaltet werden , um einen komfortablen, romantischen Wohnraum zu schaffen, in dem Sie sich so fühlen, als Sie zu Hause seien.
Zusätzlich zu den Anwendungen für Glühbirne können sehr viele IdD-Anwendungen die Bluetooth-Mesh-Netzwerk-Technologie verwenden, und zwar: Sicherheit und Verhütung, intelligente Geräte, tragbare Geräte, Heimautomation, etc. Darüber hinaus, wenn das Bluetooth-Mesh-Netzwerk in Hotels und Geschäftsgebäuden verwendet wird, werden mehr von seinen Vorteilen bewiesen. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass alle Lichter in einem Gebäude über Bluetooth-Mesh-Netzwerk gesteuert werden oder wenn die Temperaturdaten aller Räume oder Bereiche nach einer drahtlosen Methode übertragen und gesammelt werden. Wie bequem wird es sein, wenn unnötige Energieverschwendung vermieden sein könnte!
Das aktuelle IdD-Gerät ist mit dem Übertragungsabstand und dem Energieverbrauch begrenzt, und daher gibt es einige Hindernisse bei seiner Förderung. Wenn jedoch die Bluetooth-Mesh-Netzwerk-Technologie verwendet wird, kann der Übertragungsabstand eines Netzwerks unendlich verlängert werden, während der geringe Energieverbrauch beibehalten werden kann, um das Problem vollständig zu lösen, dass das vorhandene Bluetooth-Gerät einen unzureichenden Übertragungsabstand bietet. Diese Technologie ermöglicht unendlich viele Möglichkeiten für die IdD-Anwendungen