Wenn es um Embedded-Designs im semiprofessionellen oder Amateurbereich geht, ist die Arduino-Produktfamilie seit Jahren die Ressource der Wahl. Das immens große Support-Netzwerk, das umfangreiche Angebot an Peripheriegeräten und Zubehör und die einfache Anwendung verhalfen dieser Plattform zu ungeheurer Popularität unter technischen Einsteigern, engagierten Makern und Prototypenentwicklern.
Der Arduino ist ein Open-Source-Design, daher gibt es Hunderte (Tausende?) von Spin-off-Boards und Redesigns dieser heute berühmten Entwicklungsplattform. Der RFDuino hebt das traditionelle Arduino-Entwicklungsboard auf die nächste Stufe und prädestiniert es für das Rapid Prototyping ebenso wie für Festinstallationen.
So klein. So viel Arduino: der RFduino DIP (Bild mit freundlicher Genehmigung von RFDuino)
Der RFduino DIP ist eine fingerspitzengroße, miniaturisierte Arduino-kompatible Entwicklungsplattform für drahtlose Systeme. Auf den RFduino DIP passt ein RFduino-USB-Shield, sodass Arduino-Code auf das Board übertragen werden kann. Dazu ist kein Programmierer erforderlich, die gesamte Funktionalität ist integriert. Anschließend lässt sich derRFduino direkt in das Projekt integrieren.
Darüber hinaus entspricht der RFduino dem Standard Bluetooth Low-Energy. Dies bedeutet, dass sich auch mobile Geräte ganz unkompliziert in das Projekt einbinden lassen. Das Team von RFduino entwickelte sogar eine Reihe von kostenlosen Apps, mit denen der RFduino innerhalb von Minuten mit einem iOS-Gerät verbunden werden kann.
Ähnliches Produkt:
Das RFD90102 Kit enthält die folgenden Teile:
• 2 RFDuinos
• 1 USB-Shield als Erweiterungsplatine
• 1 Servo-Shield als Erweiterungsplatine
• 1 RGB-Drucktaster-Shield als Erweiterungsplatine
• 1 Dual-AAA-Batterie-Shield als Erweiterungsplatine
• 1 Prototyping-Shield als Erweiterungsplatine
Mit dem Servo-Shield eignet sich der RFduino ideal für die Einbettung in Projekte, bei denen ein einfacher Servo gesteuert werden soll (wie etwa bei einem Bluetooth-gesteuerten Verkaufsautomaten zur Tischaufstellung), während das RGB-Drucktaster-Shield die einfache Steuerung Ihres Arduino-Projekts ermöglicht. Das Batterie-Shield sorgt für die unabhängige Stromversorgung, und das Prototyping-Shield bietet Raum für zusätzliche Sensoren, Peripheriegeräte oder was auch immer Sie wünschen.
Mit ihrem kleinen Formfaktor und den Wireless-Funktionen ist die RFduino Produktlinie die ideale Wahl für IoT-Projekte und Embedded-Designs aller Art. Probieren Sie es aus und erkunden Sie die wunderbare Welt des Arduino!