Micro USB Pinout Explained

USB cables come with one of five different basic types of USB connector: A, B, mini B, micro B, and C. The micro connector comes standard on most non-Apple mobile phones and many other portables, though USB-C connectors are slowly replacing them in the newest generation of devices.

The USB Standard

The standard micro connector is available only up to the second-generation USB standard, though a less common and much wider 3.0 version exists. The 3.0 version offers:

- Better transfer rates than 2.0, but it’s less practical than the smaller and faster USB-C connector.

- Receptacles that can accept older generation cables, but older receptacles cannot accept 3.0 cables.

The standard micro connector has five pins in its older generations and ten pins in the less common 3.0 generation:

What is USB OTG?

The fourth pin (mode detect) is also commonly referred to as USB “On-the-Go” or simply “OTG.” This pin allows devices to switch between host and peripheral roles. In a smartphone, for instance, the USB connection might allow the phone to perform as a mass storage device when connected to a computer, but as a host to read data from removable storage. This OTG pin is also what allows devices to “decide” which will draw power from the other – typically the host will supply power to the peripheral, though in some cases the roles may be re-negotiated.

Micro USB Pinout Diagrams

Looking at the micro connector on a cable, all generations have pins numbered 1-4, ascending, from left to right on the main trapezoid. Third generation connectors have pins 6-10, ascending, from left to right, on the added side rectangle. You’ll find shielded wires on these connectors, and the data wires (positive and negative) are twisted pairs requiring no termination.

Fig 1: USB A and USB Micro B pinout

Fig 2: USB 3.0 Micro B pinout

Neue Beiträge

Leider ergab Ihre Suche kein Ergebnis

Aktuelles über Elektronikkomponenten­

Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Änderungen zu überprüfen. Mit einem Klick auf "Ich stimme zu", stimmen Sie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Arrow Electronics zu.

Wir verwenden Cookies, um den Anwendernutzen zu vergrößern und unsere Webseite zu optimieren. Mehr über Cookies und wie man sie abschaltet finden Sie hier. Cookies und tracking Technologien können für Marketingzwecke verwendet werden.
Durch Klicken von „RICHTLINIEN AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf Ihrem Endgerät und der Verwendung von tracking Technologien zu. Klicken Sie auf „MEHR INFORMATIONEN“ unten für mehr Informationen und Anleitungen wie man Cookies und tracking Technologien abschaltet. Das Akzeptieren von Cookies und tracking Technologien ist zwar freiwillig, das Blockieren kann aber eine korrekte Ausführung unserer Website verhindern, und bestimmte Werbung könnte für Sie weniger relevant sein.
Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinien hier.