Mit der Einführung von 5G 2019 explodierte die neueste Generation der Mobilfunktechnologie geradezu auf dem Markt. Damit konnten Smartphonehersteller neue Geräte einführen, die schneller als je zu vor auf das Internet zugreifen und modernste Funktionen bieten.
Tatsächlich wurde 5 G so schnell wie noch kein Mobilfunknetzwerk zuvor allgemein angenommen, da heute Millionen von Menschen zur Telearbeit gezwungen sind. Die durch 5G ermöglichte kabellose Kommunikation mit höchster Geschwindigkeit kam genau zur rechten Zeit.
Einerseits ermöglicht die Einführung von 5G Verbrauchern die Nutzung modernster Mobiltelefone, andererseits kann diese Tatsache aber durchaus von den eigentlichen Auswirkungen der 5G-Technologie ablenken. So leistungsstark 5G für Verbraucher auch ist, das eigentliche Versprechen dieser Technologie richtet sich aber – mehr als das jeder früheren Netzwerktechnologie – an die Welt der Industrie. Zum ersten Mal überhaupt können die von der kabellosen 5G-Kommunikation ermöglichten Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit denen herkömmlicher verkabelter Technologien konkurrieren, wodurch Geräte mit einem Mal von den Fesseln physischer Netzwerke befreit werden können.
5G in der Fabrik
Eine der interessantesten Entwicklungen der letzten zehn Jahre ist sicherlich das Internet der Dinge (IoT). Das Herzstück des IoT ist die Kommunikation zwischen Maschinen, durch die elektronische Geräte Informationen miteinander austauschen können, ohne dass Menschen dabei eingreifen müssen. Genau wie bei der 5G-Technologie finden sich die deutlich sichtbarsten Beispiele für diese Technologie im Endverbraucherbereich. Von der Messung des Energieverbrauchs bis zum automatisierten Einkauf spielen Maschinen in unserem heutigen Alltag eine immer größer werdende Rolle.
Die Nutzung von IoT im Wohnhaus der Zukunft ist aber nur ein kleines Beispiel für die Möglichkeiten, die diese Technologie Entwicklern bietet. In der Welt der Fertigung ermöglichte das industrielle Internet der Dinge (IIoT) die Schaffung intelligenter Fabriken. In einer herkömmlichen Fabrik bearbeitet jede Maschine ihre eigene Aufgabe, völlig isoliert von anderen Maschinen. IIoT (manchmal auch als „Industry 4.0“ bezeichnet) verbindet diese Maschinen zu einem Netzwerk, in dem sie als eine einzige Entität operieren. Maschinen tauschen Daten miteinander aus und ermöglichen so nicht nur das Management der Produktion, sondern auch der Lieferkette sowie von Wartungs- und Logistikaspekten des Betriebs.
Die Einführung der 5G-Kommunikation in industriellen Umgebungen wird dazu die Integration von Geräten in Smart Factory-Netzwerke ermöglichen. Fertigungsunternehmen können eine private 5G-Funkzelle einrichten, die ihre gesamte Einrichtung abdeckt und Datenübertragungen mit höchster Geschwindigkeit aus allen Bereichen des Betriebs ermöglicht, von den kleinsten Sensoren bis zu den größten Maschinen. Die Nutzung kabelloser Netzwerke wird Flexibilität auf bislang nicht gekanntem Niveau ermöglichen, so dass Hersteller ihre Produktionslinien sehr schnell neu konfigurieren können, um auf Marktanforderungen zu reagieren.
Fahrzeugtechnologie und medizinische Geräte
Auch außerhalb von Fabrikumgebungen werden verschiedene Branchen die 5G-Kommunikation sinnvoll nutzen können. Die Automobilindustrie befindet sich derzeit inmitten eines radikalen Umbruchs, da die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zunimmt und autonome Fahrzeuge sicher bald zu unserem Alltag gehören werden. Im Zuge dessen haben wir ein neues Akronym kennengelernt, das beschreibt, wie Autos in Zukunft mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren werden: V2X (Vehicle-to-X, Fahrzeug-zu-X). In einer Umgebung, in der es für die Sicherheit oft auf Sekundenbruchteile ankommt, wird die vom 5G-Netzwerk ermöglichte Kommunikation mit höchster Geschwindigkeit und äußerst niedriger Latenz von entscheidender Bedeutung sein, um das reibungslose Funktionieren der Fahrzeuge der Zukunft auf unseren Straßen und in unseren Städten zu ermöglichen.
Und auf eher persönlicher Ebene beginnt 5G auch derzeit bereits, eine sehr wichtige Rolle für die Gesundheitsversorgung zu spielen. Da medizinische Geräte immer kleiner und damit auch tragbarer werden, wird das 5G-Netzwerk dazu beitragen, dass Gesundheitsdienstleistungen zunehmend auch remote erbracht werden. Die neueste Generation von MedTech-Geräten wird aus der Ferne über 5G mit den Gesundheitsdienstleistern der Patienten verbunden sein. Patienten werden ihren Arzt oft nicht mehr persönlich aufsuchen müssen, da sie per Fernzugriff überwacht und zum teil sogar behandelt werden können, ohne dass dies stark in ihren Alltag eingreift.
Noch größeres Potenzial
Selbst heute noch gilt, dass das ganze Potenzial der 5G-Revolution noch gar nicht ausgelotet wurde. Bei Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr sehen wir bereit die Auswirkungen, die echte kabellose Hochgeschwindigkeitskommunikation auf unser aller Leben haben kann. In den nächsten Jahren werden wir sicher weitere faszinierende Entwicklungen auf diesem Gebiet erleben. Entwickler benötigen den Zugang zu den neuesten Komponententechnologien, die für diesen anspruchsvollen neuen Sektor höchste Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ermöglichen.
Molex bietet ein umfassendes Portfolio hochleistungsfähiger Konnektivitätslösungen für die Anforderungen von 5G. Antennen werden zentrale Bestandteile von Geräten sein, um im 5G-Netzwerk operieren zu können, und Molex bietet eine Reihe platzsparender Antennenprodukte, die für miniaturisierte Geräte absolut ideal sind. Dazu ist Molex Marktführer bei der Produktion von Hochgeschwindigkeitssteckverbindern, die für Geräte und die Infrastruktur im 5G-Netzwerk absolut unverzichtbar sind. Dazu gehören platzsparende, platinenmontierte Steckverbinder wie etwa die Mirror Mezz Connector-Serie, mit Datenübertragungsraten von bis zu 56 Gbit/Sek. Ebenfalls dazu gehören die neuesten Hochgeschwindigkeitsfunkfrequenz-Steckverbinder für die neuesten Generation von Mobilfunkbasisstationen.
Die 5G-Technologie wird viele Aspekte unseres Alltagslebens revolutionieren. Um das ganze Potenzial dieser Technologie zu nutzen, benötigen Techniker stets die richtigen Komponenten.
Entdecken Sie, wie Molex eine vernetzte Welt möglich macht
Antennenlösungen
RF-Lösungen
E/A-Steckverbinder