Die Messung der Körpertemperatur ist ein grundlegender Parameter zur Diagnose von Krankheiten oder zur Überwachung der Aktivität eines Menschen. Leider kann Standardmethoden nicht optimiert Anforderungen als Sensor treffen können nicht bis zu dem Punkt geschlossen werden, um zu messen, und die einzige Alternative ist, intrusive Verfahren. Außerdem ist die kontinuierliche Messung nahezu unmöglich.
Eine Firma namens BodyCap löst diese Herausforderung mit seinem Produkt e-Celsius. Bodycap entwickelt eine Pille, die geschluckt wird, und für den Körper vollkommen sicher ist. So gelangt das Gerät in den Verdauungstrakt und damit an die ideale Stelle, um die Körpertemperatur zu messen. Dann wird die Temperatur drahtlos über ein proprietäres Protokoll mit einer Hochfrequenz von 434 MHz übertragen. Ein externes Stimulationskontakt löst Messungen aus. Die Pille kann bis 2.000 Messungen speichern und hat eine programmierbare Abtastperiode von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten. Die Messgenauigkeit kann bis zu 0,1 °C betragen. Die physischen Daten der Pille sind eine Größe von 17,7 mm mal 8,9 mm bei einem Gewicht von 1,7 g.
Die wichtigsten medizinischen Anwendungen für einen Temperatursensor dieser Art liegen auf den Gebieten Kardiologie, Orthopädie, posttraumatische Abkühlung oder Chronotherapie, wo Behandlungen nach einem Zeitplan verabreicht werden, der den Rhythmen des jeweiligen Patienten folgt, um die Wirkung der Therapie zu maximieren und Nebenwirkungen zu minimieren.
Ähnliches Produkt:
Dieser kabellose Temperatursensor ist nicht auf medizinische Anwendungen beschränkt. Dieses Gerät kann auch im Wellness-Bereich eingesetzt werden. Die Temperatur des Körpers korreliert mit der Aktivität des Körpers und der drahtlose Temperatursensor kann Teil einer Anwendung sein, die Menschen motiviert, ein ausreichendes Maß an Aktivität zu pflegen.
Der nächste Schritt ist die praktische Anwendung im Sport. Die naheliegendste Anwendung kann bei Ausdauersportarten wie Triathlon sein. Das e-Celsius kann Hypothermie während der Schwimmstrecke und Hyperthermie während des Radfahrens und Laufens überwachen.
Im Hochleistungssport ist der Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer oft auf marginale Vorteile zurückzuführen. e-Celsius hilft, das Training und die Erholungsphase zu optimieren und diesen kleinen zusätzlichen Anteil an Leistung zu gewinnen. Bei einigen französischen Fußballmannschaften wurden Tests durchgeführt. e-Celsius erwies sich als besonders nützlich bei der Überwachung der Spieler während der Eisbehandlung in der Regenerationsphase nach dem Spiel. Diese innovative Methode verwendet kalte Temperaturen, um den Sportler nach körperlichen Anstrengungen schneller wieder aufzubauen und die damit verbundenen Schmerzen zu lindern. Zum Beispiel verbessert ein Bad fünf Minuten bei einer Temperatur von 8 ° C dramatisch die Erholung, da es eine positive Wirkung auf den körperlichen Zustand und die Leistung der Sportler hat. Bei regelmäßiger Anwendung sollten die physiologischen Daten der Athleten bei der Feinabstimmung der Trainings- und Entwicklungsprogramme helfen und die Leistung erheblich verbessern.
Schließlich, um medizinische Kosten zu verringern, werden im Krankenhaus mehr und mehr Sensoren eingesetzt, die den Patienten zu Hause beobachten und nicht mehr stationär. Funktemperatursensoren sind der Beginn eines neuen Trends von Geräten, die die Art, wie wir mit Wellness oder Gesundheitsfragen umgehen, revolutionieren wird.