Die Pi-Leistung

Veröffentlicht von

Die Arbeit mit eingebetteten Systemen erfordert nicht immer Höchstleistungen. Für zahlreiche kleinere Aufgaben sind einfache Mikrocontroller und einige Zusatz-Chips ausreichend. Manche Aufgaben erfordern jedoch etwas mehr Leistung von Ihren Komponenten.

Sie könnten beispielsweise ein hochwertiges Display, Rechenfähigkeiten oder die Möglichkeit der Verwaltung verschiedener Code-Arten benötigen. Die Zusatzleistung bietet zudem die Möglichkeit, ein komplettes Betriebssystem (z. B. eine Linux-Distribution) zu nutzen, mit dem das Setup eher wie bei einem kleinen Computer funktioniert. Der Raspberry Pi 3 ist der ideale Einplatinencomputer für solche anspruchsvollen Aufgaben.

Beim Raspberry Pi 3 handelt es sich um ein aktualisiertes Modell der Einplatinencomputer der Raspberry-Pi-Stiftung, das noch mehr Vorteile bietet. Die älteren Versionen verfügen bereits über eine ganze Menge Rechenleistung, das Setup ist jedoch etwas schwieriger, da bestimmte Kommunikationsformen fehlen. Diese neueste Version behebt das Kommunikationsproblem durch Aktualisierung des integrierten Broadcom-Chips. Dadurch bietet die Platine nun Wifi und Bluetooth, ohne dass dazu ein USB-Dongle oder ein Zusatzmodul erforderlich wären. Neben den zusätzlichen F-Verbindungen bieten sie einen 1,2 GHz 64-Bit Quad-Core ARMv8 CPU, der den Chips in Smartphones ähnelt, und 1 GB RAM (unabhängig von der verwendeten SD-Karten-Größe).

Ähnliches Produkt:

SDSDQAD-008G

SanDisk Flash-Karten Anzeigen

Welchen großen Vorteil bietet der Raspberry Pi 3 gegenüber kleineren Mikrocontroller-Platinen? Das wichtigste Bauteil ist der Broadcom BCM2837, ein Mikroprozessor mit Top-Funktionen. Der aktuelle Kern ist ein ARM Cortex-A53, der viel Cache und Fließkommaeinheiten bietet und die Datenverarbeitung beschleunigt, insbesondere bei anspruchsvollen Mathematik- und Grafikanwendungen. 

0816 power of the pi image 1

Welche Art von Projekten ermöglicht diese Spitzenleistung? Neben normalen Aufgaben wie einer blinkenden LED oder der Anzeige von „Hallo allerseits“ auf einer Serienkonsole stehen Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten offen. Wenn Sie Ihre Kodierungskenntnisse testen möchten, bisher jedoch nicht über ein zweites Gerät mit Linux verfügten, können Sie nun eine komplette Entwicklungsumgebung erstellen, die problemlos in Ihrem Rucksack passt. Momentan habe ich nur ein spezielles Setup für die Eingabe von Python-Code und den Test von mathematischen Paketen, aber die Arbeit in C, C++, NodeJS oder anderen ist ebenso einfach möglich. 


0816 power of the pi image 2


Ein Media Player ist ein weiteres ideales Projekt für den Raspberry Pi. Anstatt ein Smart-TV-Gerät zu kaufen, können Sie nun jedem alten TV-Gerät intelligente Funktionen hinzufügen, das Sie noch zu Hause haben, und Zugriff auf eine riesige Medienauswahl erhalten. Durch Hinzufügen eines IR-Receivers wie dem TSOP4838 von Vishay zum GPIO auf dem Pi können Sie sogar eine Standard-Fernbedienung verwenden und das Gerät von Ihrer Couch aus bedienen. Vorgebaute Verteilungssysteme wie Kodi machen Einstieg und Betrieb unglaublich einfach.

Ähnliches Produkt:

TSOP4838

Vishay IR-Remote-Empfänger Anzeigen

0816 power of the pi image 3

Eines unserer Lieblingsprojekte bestand darin, einen Pi in einen normalen Gaming System Emulator zu verwandeln. Der Pi bietet viel mehr Leistung als herkömmliche Spielekonsolen. So kann er ihre Setups einfach emulieren und ermöglicht das Abspielen alter Spiele mit Nostalgiefaktor! Wenn Sie mehr Ehrgeiz haben, gibt es sogar Möglichkeiten, normale Controller zu kuppeln, von den alten NES bis hin zu einem Xbox 360 Wireless Controller. PiPLAY und RetroPie sind zwei herausragende Projekte, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Spielen Sie noch dieses Wochenende die Klassiker!

Kleinere Mikrocontroller haben auch ihre Stärken, aber für Entwicklungsprojekte braucht man einfach die passenden Tools. Wenn Sie weitergehen möchten und Zugriff auf eine komplette Computerumgebung benötigen, die die Funktionen für High-Definition-Video und viele weitere Möglichkeiten bietet, ist der Raspberry Pi eine hervorragende Ausgangsbasis. 



Neue Beiträge

Leider ergab Ihre Suche kein Ergebnis

Aktuelles über Elektronikkomponenten­

Wir haben unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, diese Änderungen zu überprüfen. Mit einem Klick auf "Ich stimme zu", stimmen Sie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Arrow Electronics zu.

Wir verwenden Cookies, um den Anwendernutzen zu vergrößern und unsere Webseite zu optimieren. Mehr über Cookies und wie man sie abschaltet finden Sie hier. Cookies und tracking Technologien können für Marketingzwecke verwendet werden.
Durch Klicken von „RICHTLINIEN AKZEPTIEREN“ stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf Ihrem Endgerät und der Verwendung von tracking Technologien zu. Klicken Sie auf „MEHR INFORMATIONEN“ unten für mehr Informationen und Anleitungen wie man Cookies und tracking Technologien abschaltet. Das Akzeptieren von Cookies und tracking Technologien ist zwar freiwillig, das Blockieren kann aber eine korrekte Ausführung unserer Website verhindern, und bestimmte Werbung könnte für Sie weniger relevant sein.
Ihr Datenschutz ist uns wichtig. Lesen Sie mehr über unsere Datenschutzrichtlinien hier.