Falls Sie es noch nicht wussten: Wir haben zurzeit ein besonders attraktives Raspberry Pi-Angebot – für nur drei Tage (00:01 Uhr MST am 24.8.2016 bis 23:59 Uhr MST am 26.8.2016), wenn Sie 100 $ bei Arrow.com ausgeben, erhalten Sie GRATIS einen Raspberry Pi 3! Wenn Sie nach Ideen suchen, wie Sie Ihren Warenkorb mit Produkten im Wert von 100 $ füllen können, finden Sie hier eine Liste unserer beliebtesten Produkte für den Raspberry Pi sowie eingebettete Elektronikartikel.
Der Raspberry Pi 3 ist die jüngste Entwicklung des inzwischen bekannten Einplatinenrechners, den es bereits seit Beginn des Jahres 2006 gibt. Der Pi 3 (der eigentlich vollständig „Raspberry Pi 3 Model B“ heißt) ist ein kleiner Computer mit einem 1,2 Ghz 64/32 Bit Quad-Core-Prozessor mit 1 GB RAM, integriertem WLAN und einem Broadcom VideoCore IV Grafikprozessor – alles platzsparend in der Größe einer Kreditkarte verpackt.
Wenn dies Ihr erster Pi ist, brauchen Sie einiges Zubehör, um ihn zum Laufen zu bringen. Vielleicht sind Sie auch an anderen, ähnlichen Produkten interessiert, um die Zusammenstellung Ihres nächsten eingebetteten Designs noch einfacher zu gestalten. Schauen Sie sich einfach unsere Liste mit Pi- und eingebettetem Zubehör an:
4 GB SanDisk Flash-Karte – Zur Verwendung Ihres Raspberry Pi benötigen Sie ein Betriebssystem. Der Pi startet über den integrierten microSD-Slot, weswegen gleich mehrere dieser Karten definitiv keine schlechte Idee sind. Sie können sie mit NOOBS (dem Linux-basieren RasPi-Betriebssystem) oder anderen mit Pi kompatiblen Betriebssystemen laden. Uns gefallen diese zuverlässigen und preiswerten 4 GB- und 8 GB-Modelle von SanDisk.
Molex 2 m HDMI-Kabel – Es gibt günstigere Kabel auf dem Markt, doch wie so oft bei Kabeln bekommt man genau das, was man gezahlt hat, und dieses HDMI-Kabel des Kabelriesen Molex zeichnet sich durch höchste Qualität und Langlebigkeit aus. Wir verwenden den Pi überall – als Home Media Center, als PC oder als Minecraft-Engine –, deswegen darf das HDMI-Kabel beim Ein- und Ausstecken nicht schnell verschleißen. Ein hochwertiges Kabel ist also unverzichtbar. Außerdem sind 2 m genau die richtige Kabellänge.
SchmartBoard Steckplatine – Wo wir schon bei den Steckbrückenkabeln wären, wenn Sie Ihren Pi mit Sensoren oder externen Komponenten verwenden, ist eine Steckplatine genau das Richtige, um Ihren Prototyp zu verkabeln. Diese Steckplatine von Schmartboard ist eine Standardausführung, eignet sich aber prima für eingebettete Prototyping-Projekte.
Adafruit Pi T Cobbler – Der Zugriff auf den GPIO des Raspberry Pi ist genauso einfach wie die Verwendung von Steckbrückenkabeln. Dieser Pi T Cobbler von Adafruit macht es jedoch noch leichter. Dieser Cobbler in T-Form mit Bandkabel bricht alle GPIO-Pins auf, um die Entwicklung noch leichter zu machen.
Molex USB-Kabel – Ein weiteres Qualitätskabel von Molex. Wenn Sie ein Android-basiertes Telefon besitzen, haben Sie bestimmt einige (dutzende) davon herumliegen. Als Apple-Benutzer sollten Sie sich hingegen eines dieser Micro B USB-Kabel zulegen.
Intel Edison – Wenn Sie der RasPi überzeugt hat und Sie den nächsten Schritt in der Welt eingebetteter Geräte begehen möchten, sollten Sie sich diesen Intel Edison genauer ansehen. Diese kleine Platine mit Intel Atom SoC Dual-Core-CPU ist geballte Kraft in handlichem Format. Es verfügt über WLAN- und Bluetooth-Empfänger, ist extrem energiesparend und unterstützt Yocto Linux, Arduino, Python, Node.js und Wolfram.
Arduino Shield für den Intel Edison – Dieses Arduino Shield für den Intel Edison nutzt die Power des Intel Edison und kombiniert sie mit der Benutzerfreundlichkeit der Arduino-Plattform. Stecken Sie es in Ihr Intel Edison-Board und schon haben Sie eine Arduino-Plattform mit WLAN, Bluetooth und haufenweise Rechenleistung.
Ähnliches Produkt:
DragonBoard 410C – Wenn es um leistungsstarke Einplatinencomputer geht, bietet der DragonBoard 410C von Arrow und Qualcomm eine Menge Power in der Größe einer Spielkarte. Diese Platine ist mit dem SnapDragon 410C-Prozessor von Qualcomm ausgestattet und bietet ausreichend I/O und Rechenleistung für nahezu jedes Projekt, das Sie sich vornehmen.
BeagleBone Black Industrial – Der BeagleBone Black Industrial nimmt Ihre bekannte und geliebte Entwicklungsplattform und setzt noch eins oben drauf. Diese Industrieversion des beliebten BeagleBone ist für intensive Anwendungen konzipiert und funktioniert auch unter extremen Temperaturen (bis zu 85 °C) wie ein schweizer Uhrwerk.
Da haben Sie es! Mit dieser Produktauswahl bringen Sie Ihren Pi 3 problemlos zum Laufen oder machen Sie den nächsten Schritt auf Ihrer Reise durch die eingebettete Elektronik. Viel Spaß!