Ganz gleich, ob Sie ein Maker sind oder ob Sie professionell Lösungen entwickeln – die Kommunikation zwischen Raspberry Pi und Arduino ist unumgänglich, da diese jeweils ihre eigenen Vorteile, wie spezielle Shields/HATs, Platinen, Module und Zugriff auf Ressourcen, bieten.
Ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit von Arduino und Raspberry Pi ist View into the Blue. Das Unternehmen entwickelte mithilfe von Arduino und Raspberry Pi ein spezielles Kamerasystem, mit dem vier Monate lang unter Wasser gefilmt wurde! Dahinter stehen kreative Entwickler, welche die Kommunikation zwischen den Boards nutzten und so auf die jeweiligen Funktionen zugreifen konnten.
Cooking Hacks (Marke von Libelium) sorgte zudem mit dem firmeneigenen Adapterboard Raspberry Pi to Arduino Shields Connection Bridge für bessere Kompatibilität zwischen Arduino and Raspberry Pi.
Wie der Name schon sagt, ermöglicht dieses Board die Nutzung von Arduino-Shields auf dem Raspberry Pi. Es stellt zudem sicher, dass die Shields (oder für Arduino entwickelte Platinen bzw. Module) auf dieselben Ressourcen wie der Raspberry Pi zugreifen können.
Mit der von Cooking Hacks entwickelten arduPi-Bibliothek nutzen Sie den Raspberry Pi mit demselben Code, der für das Arduino verwendet wird – für einen nahtlosen Übergang. In der Bibliothek sind die notwendigen Konvertierungsfunktionen bereits implementiert. Deshalb können Sie alle E/A-Schnittstellen ganz einfach auf dieselbe Weise steuern, wie auf dem Arduino – über I2C, SPI, UART sowie analog und digital.
Die Raspberry Pi to Arduino Shields Connection Bridge ist mit Raspberry Pi, Raspberry Pi (Modell B+), Raspberry Pi 2 und Raspberry Pi 3 kompatibel.
Diese Bridge ist eine ideale Erweiterung für plattformübergreifende Arbeit, besonders mit zwei der beliebtesten Boards auf dem Markt. Damit aber nicht genug – hier sind einige empfohlene Shields, die Sie ebenfalls mit diesem Adapterboard kombinieren können, um beim Entwickeln richtig kreativ zu sein:
e-Health Sensor Shield
Wenn Sie Ihr Arduino oder Ihren Raspberry Pi mit diesem Shield ergänzen, erhalten Sie die Möglichkeit, biometrische und medizinische Anwendungen für die Überwachung von Körperfunktionen zu entwickeln. Sie können auf 9 verschiedene Sensoren (nicht enthalten) zugreifen, welche den Zustand eines Patienten in Echtzeit überwachen oder sensible Daten für die medizinischen Diagnose aufzeichnen. Die Verbindungsoptionen umfassen WLAN, 3G, GPRS, Bluetooth, 802.15.4 und ZigBee.
4-Relay Shield
Das 4-Relay Shield von Arduino Corporation hilft Ihnen bei Anwendungen, die eine höhere Spannungs- und Strombegrenzung als der Controller haben. Sie können damit Projekte steuern, die mehr als 5 V haben, beispielsweise Garagentore, Wasserpumpen und Lampen.
Ähnliches Produkt:
A000066 | Arduino Uno Rev3
Arduino Corporation Eingebettete Systementwicklungsboards und -kits AnzeigenUltimate GPS Logger Shield
Dieses GPS-Shield von Adafruit ist ein vormontiertes Shield, mit dem Sie Daten auf eine SD-Karte loggen oder das GPS für ein Geocaching-Projekt nutzen können. Auch ganz individuelle Anwendungen sind möglich, etwa ein Musikplayer, der die Songs je nach Standort wechselt. Noch dazu ist dieses Shield stapelbar, damit Sie Ihr Projekt mit noch mehr coolen Shields und Funktionen ergänzen können –für noch bessere Ergebnisse!
Capacitive Touch Shield
Sie können Ihr Arduino/Ihren Raspberry Pi mit diesem Capacitive Touch Shield erweitern, um 12 kapazitive Berührungssensoren zu erhalten, welche die Berührung durch eine Person (oder ein Tier) erfassen. Mithilfe von Steckbrückenkabeln kann das Shield zudem verlängert werden. Besonders gut eignet es sich für Projekte, die ein Bedienfeld oder Berührungsempfindlichkeit erfordern.
Das sind nur einige der Shields, die Sie mit dem Connection-Bridge-Adapterboard verwenden können, doch es gibt auch unzählige andere Möglichkeiten!
Sehen Sie sich gerne unsere anderen Artikel zu Raspberry Pi und Arduino an:
Erhalten Sie weitere Infos zur Arduino MKR-Serie.
Erfahren Sie mehr zur Steuerung von Arduino zu Arduino über Bluetooth
.Arduino und RP3 im Vergleich: Finden Sie heraus, welches das richtige Board für Sie ist!