Der Raspberry Pi 3 einer der wichtigsten Einplatinencomputer auf dem heutigen Markt und ist beliebt bei Ingenieuren und Hobbybastlern, alt und jung. Fans lieben den Pi wegen seines schier unbegrenzten Do-It-Yourself-Potenzials. Von Robotics bis hin zu Videospiel-Emulatoren kann das vielseitige Gerät von der Raspberry Pi Foundation beinahe alles realisieren, das Sie sich nur vorstellen können. Hier bei Arrow haben wir unseren Lagerbestand für den Cyber Monday (in Kürze!) um aufregende und interaktive Möglichkeiten aufgestockt, mit denen Sie oder jemand, der Ihnen wichtig ist, egal, ob Pi-Neuling oder -Profi, in das Universum der Möglichkeiten mit dem Raspberry Pi eintauchen kann.
Für Einsteiger: Die besten Raspberry-Pi-Produkte und -Kits für Anfänger
Raspberry Pi Starter Kit
Der Raspberry Pi Starter Kit von der Raspberry Pi Foundation ist der ideale Ausgangspunkt für jeden, der erste Gehversuche mit dem Raspberry Pi unternehmen möchte. Das Kit enthält alles, was Sie für den Einstieg benötigen: natürlich Ihren allerersten Raspberry Pi 3, eine Schutzhülle und eine Anleitung für die Einrichtung des Pi und den Start Ihres ersten Projekts — die Programmierung des 8-LED-Arrays, das ebenfalls Bestandteil des Kits ist. Ebenfalls enthalten ist eine Basisausrüstung aus Maus, Tastatur, Stromversorgung, HDMI-Kabel und eine Micro-SD-Karte, auf der das Raspian-Betriebssystem für den Pi und weitere tolle Software, wie Minecraft, bereits vorinstalliert sind! Sie benötigen nur noch einen Monitor, um sofort mit der Erforschung Ihres Pi zu beginnen!
Raspberry Pi-Kochbuch
Vielleicht klingt das Raspberry Pi Cookbook (in Kürze erhältlich!) von Simon Monk wie der Name des Buchs, aus dem Ihre Oma immer die besten Nachtische gezaubert hat, aber in Wahrheit ist es randvoll mit Tipps und Tutorials, um Sie in kürzester Zeit in einen Pi-Profi zu verwandeln. Es enthält eine breite Auswahl an Lektionen über das native Linux-Betriebssystem des Pi und die Programmiersprache Python, mit einer Extraportion an Grundlagen über Sensoren und andere Module. Das praktische Raspberry Pi-Kochbuch macht das Programmieren-Lernen kinderleicht.
Einer der Vorzüge des Raspberry Pi ist die erstaunliche Rechenleistung, die er in einer so kompakten und portablen Bauform zur Verfügung stellt. Um mit dem Pi zu interagieren, benötigen Sie Tastatur und Maus, was oft unhandlich ist und zu unübersichtlichem Kabelsalat führen kann. Zum Glück gibt es mit dem iPazzPort von Adafruit die perfekte Tastatur für den Raspberry Pi. Diese kabellose Tastatur ist so groß wie eine TV-Fernbedienung, verfügt jedoch über vollständige QWERTY-Tasten sowie ein Trackpad für Mauseingaben. Der einfach zu verwendende batteriebetriebene iPazzPort kommuniziert drahtlos via 2,4 GHz-Frequenz über ein USB-Dongle mit Ihrem Pi und wird mit einem USB-Ladegerät geliefert. Mit dem iPazzPort können Sie Ihren neuen Pi ganz leicht auch unterwegs verwenden.
Für die Erfahrenen: Raspberry Pi DIY Gaming Kits, Anleitungen und Touch-Screens
Raspberry Pi Picade
Falls Sie schon einen Raspberry Pi 3 haben und auf der Suche nach Möglichkeiten sind, Ihren Horizont zu erweitern, schauen Sie sich die folgenden fantastischen Produkte an! Einer unserer Lieblings-DIY-Kits für den Raspberry Pi ist der Picade von Adafruit Industries. Mit diesem unglaublichen Kit können Sie Ihren Pi in einen Retro-Arcade-Automaten verwandeln, mit Videospiel-Emulatorsoftware für alle Klassiker. Mit dem Picade HAT können Sie NES-, SNES-, Sega Genesis- und sogar N64-Spiele auf Ihrem Pi spielen – mit minimalem Kodierungsaufwand. Die Konsole des Picade ist leicht zusammenzubauen und bietet ein gestochen scharfes 8-Zoll-LCD-Display, großartige Lautsprecher, einen Joystick und sechs Eingabetasten, die jeden Gamer nostalgisch werden lassen, sowie eine schicke schwarze pulverbeschichtete Arcade-Konsole mit stylischen Aufklebern. Das Kit kann in ein bis zwei Stunden zusammengebaut werden und wird Ihnen sicherlich viele Stunden Spaß bescheren!
Python für Mikrocontroller
Python for Microcontrollers: Getting Started with MicroPython (in Kürze erhältlich!) von Donald Norris bietet eine fantastische Möglichkeit, Ihre Programmierfähigkeiten auf dem Raspberry Pi zu verbessern. Das Buch setzt den Fokus auf MicroPython, eine C-basierte Version der nativen Sprache Python für den Pi, zur Optimierung Ihres Codes für Mikrocontroller. Das Buch enthält seitenweise Tutorials, die Ihnen helfen, Ihren Code zu verbessern und ihn schlank und leicht verständlich zu machen sowie Tipps für die Integration von Sensoren und anderer Peripheriegeräte in Ihr Raspberry-Pi-System. Python for Microcontrollers enthält darüber hinaus acht interaktive Projekte, die Sie Schritt für Schritt durcharbeiten können, um das Erlernen von MicroPython noch unterhaltsamer zu machen.
Adafruit 7 Zoll LCD TFT-Touch-Screen
Wollen Sie mit Ihrem Pi ein Tablet oder etwas ähnliches entwickeln? Die 5"- oder 7"-LCD-TFT-Touch-Screens von Adafruit sind das ideale Produkt für Sie! Sie werden vormontiert geliefert, mit einem kristallscharfen LCD-Display für die Benutzeroberfläche Ihres Pi, und verfügen über einen kleinen USB-Treiber, der die resistive Berührungserkennung des Bildschirms steuert. Sie müssen nichts weiter tun, als ihn an Ihr Pi anzuschließen, es mit Spannung zu versorgen, ein paar Zeile Code zu Ihrer config.txt hinzuzufügen und den Touch-Screen als Maus zu kalibrieren. Fertig ist Ihr neuer Touch-Screen für den Pi!
Und werfen Sie einen Blick auf das IoT-Druckerpaket und RGB-Matrix-HAT (in Kürze verfügbar!) für unterhaltsame Projekte mit dem Raspberry PI für Erfahrene!
Für Profis: Raspberry Pi Laptop-Kits, Platinen für Gestensteuerung und noch mehr Gaming-Kits!
Der Pi-Top-Laptop
Das Beste zum Schluss für die Raspberry-Pi-Wizards, die ihrem Repertoire einen neuen Trick hinzufügen möchten. Der Pi-Top ist eine wunderbare Möglichkeit, alles, was Sie mit dem Pi tun können, in einem modularen Laptop zu vereinen. Mit dem Pi-Top können Sie Ihren eigenen Raspberry-Pi-Laptop erstellen, mit 14"-1080p-Display, Tastatur und einem Trackpad, die auf einer Schale mit Schienen montiert werden, die Ihren Pi enthält. Auf diese Weise haben Sie ungehinderten Zugang zum Pi und verfügen gleichzeitig über alle Fähigkeiten, die Ihnen ein Laptop bietet. Sie können mit Leichtigkeit auf den Pi zugreifen und von überall aus Projekte mit Ihrem Pi weiterentwickeln!
SkyWriter HAT von Adafruit
Eins der besten Produkte für die Modifikation Ihres Raspberry Pi ist der Adafruit SkyWriter HAT. Der kleine HAT passt genau auf den Pi und erweitert ihn mithilfe induzierter elektrischer Nahfelder um die Fähigkeit zur Gestensteuerung! Wie in einem Science-Fiction-Film ermöglicht es der SkyWriter, Ihren Pi und Ihre Projekte mit Gesten wie Fingerbewegungen, Winkgesten, Tippen oder Schnipsen zu steuern. Mit einem aktiven Feld von 5 cm kann der SkyWriter sogar durch nichtleitende Medien wie Acrylfasern oder andere Gewebe hindurch übertragen und damit in Wearable-Geräten angewendet werden!
Adafruit Joy Bonnet
Mit dem Joy Bonnet von Adafruit (in Kürze verfügbar!) verwandelt sich Ihr Raspberry Pi mit Leichtigkeit in ein Miniatur-Gaming-System. Das Joy Bonnet ist im Wesentlichen ein HAT, das Ihren Pi zu einem Videospiel-Controller macht. Es wird vollständig montiert geliefert und kann direkt mit den GPIO-Headers des Pi verbunden werden. Das Joy Bonnet ist im Wesentlichen die Miniversion eines klassischen Videospiel-Controllers mit direktionalem Joystick, vier Eingabeknöpfen und einem Start/Select-Tastensatz. Sie müssen lediglich ein paar Zeilen Code in Ihre config.txt einfügen, das Joy Bonnet an Ihr Pi anschließen und Ihren Lieblingsemulator (wie RetroPie) laden, und schon können Sie unterwegs spielen.
Arrow.com ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alles rund um den Raspberry Pi und ist der beste Ort, um für die diesjährige Feiertagssaison den Pi zum niedrigsten Preis zu bekommen!