Im Mittelpunkt dieses Zulieferer-Videos führen wir ein kurzes Interview mit Marty Golub, dem nationalen Account Manager des Zulieferers Tripp Lite aus Chicago. Weiter unten finden Sie eine Zusammenfassung und einige Highlights aus seinen Antworten.
Wer ist Tripp Lite und auf welche Produkte sind Sie spezialisiert?
Tripp Lite gibt es nun schon knapp 95 Jahre, und wir machen Produkte wie Server-Racks. Bei uns gibt es alles, was in ein Server-Rack passt, außer die Server selbst, und wir gehen über andere Produkte, die wir produzieren.
UPS
Eines der wichtigsten Dinge, die Tripp Lite verkauft, sind USVs (unterbrechungsfreie Stromversorgungen), kurz gesagt, Batterien in einem Gehäuse, die Ihr System in Betrieb halten, wenn der Strom ausfällt. Die größeren USVs sind Dreiphasen-USVs, die für umfangreiche Anwendungen und in großen Server-Räumen eingesetzt werden. Wir verkaufen aber auch kleinere USVs, die für Ihren Desktop-Computer oder Ihre Workstation geeignet sind, und die senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden können. Wir haben aber auch einzelne Formfaktor-USVs.
Überspannungsschutz und Mehrfachsteckdosen mit Überspannungsschutz für medizinische Anwendungen
Tripp Lite baut auch Überspannungsschutzgeräte, laut NPD-Daten sind wir bei dieser Kategorie die Nummer eins. Bei uns sind die Steckdosen drehbar, ein eingestecktes Netzteil etwa können Sie einfach drehen, um benachbarte Steckdosen nicht zu blockieren. Manche haben sogar einen USB-Ladeanschluss. Tripp Lite hat die größte Vielfalt an Überspannungsschutzgeräten weit und breit, einschließlich direkter Plug-in-Module. In den USA ist unsere Überspannungsschutz-Produktreihe die Nummer Eins.
Wir verkaufen auch Mehrfachsteckdosen und Überspannungsschutzgeräte, die sich für medizinische Anwendungen eignen. Einige verfügen über die besonderen in Krankenhäusern geforderten UL-Zertifizierungen. Wir machen noch andere Produkte für medizinische Einrichtungen, wie Lichtregler, Trenntransformatoren und USVs.
Wechselrichter
Außerdem bieten wir eine Reihe von Wechselrichtern an, die in vielen Anwendungen sehr nützlich sind. Wir haben einen kleinen Wandler, der in Autos verwendet werden kann und sogar in einen Becherhalter passt. Sie stecken ihn in den Zigarettenanzünder und haben eine doppelte AC-Steckdose und 2 USB-Ausgänge.
PDU
Trip Lite verkauft auch den großen Bruder der Überspannungsschutzgeräte, nämlich die PDU (Power Distribution Unit). Diesen stecken Sie auf der Rückseite der USV ein, wenn Sie mehr Steckdosen brauchen. Eines der schönen Merkmale einer Schalt-PDU ist, dass Sie einzelne Steckdosen über eine IP-Adresse abschalten können. Sie wollen zum Beispiel einen Server neu starten, Ihr Arm ist aber nicht lang genug... Dann können Sie einzelne Steckdosen über das Internet aus- und wieder einschalten.
Ähnliches Produkt:
Wandmontage-Racks
Tripp Lite verkauft überdies Wandmontage-Racks, wir haben da eine größere Auswahl als alle anderen Hersteller und sind nach den NPD-Daten die Nummer Eins für solche Wandgestelle.
Kühl-Einheiten
Tripp Lite hat für Ihren Serverraum garantiert das richtige Kühlgerät. Wenn es in Ihrem Rack oder Netzwerk ein wenig hitzig wird, können Sie es hiermit wieder herunterkühlen und schützen. Wir haben etliche Produkte als tragbare Geräte, Inline-Einheiten und ins Rack integrierte Einheiten, Tripp Lite deckt jeden Bedarf für Kühlsysteme ab.
Ladewagen
Ladewagen bauen wir auch. In diesen passen 36 Einheiten und die Ladezustände wechseln von rot nach blau. Wir stellen Einheiten für USB-Ladeanschlüsse und AC-Ladeeinheiten für iPad her. Wir haben auch eine Vielzahl von Formfaktoren, einige, die Sie an die Wand hängen können, andere, die sich herumrollen lassen, und die zwischen 16 und 48 zu ladende Geräte aufnehmen können.
Wie es aussieht, hat Tripp Lite über 4000 Produkte im Katalog. Haben wir etwas vergessen, etwas neues und aufregendes, über das sich zu sprechen lohnt?
Ja, über Kabel haben wir nicht geredet, von denen haben wir bei Tripp Lite ungefähr 2000 im Angebot und auf Lager. Die NPD-Daten sagen, dass wir der zweitgrößte Kabelzulieferer sind. Eines der neuesten und heißesten Produkte in unseren Regalen ist das USB-C. Es wird für unzählige Produkte verwendet, einschließlich einige der neuen Macbooks, die gerade herauskommen, für Microsoft-Produkte auch, und sogar Android-Smartphones verwenden sie. Auch das Surface Pro gehört dazu. Es ist eben ein USB-Hub, aber das schöne dieser C-Variante ist, das es genauso elegant und smart wie die Geräte ist, die es verbindet. Es liefert Strom, es ist richtig schnell und braucht sehr wenig Platz, so dass Tripp Lite jetzt über 60 USB-C Produkte anbieten kann. Wir bei Tripp Lite haben alles, was Sie für Ihren Computer-Bedarf oder auch für Ihren Serverraum brauchen.
Ähnliches Produkt:
Ich möchte mich bei Marty Golub, bedanken, dem National Account Manager für Tripp Lite, er hat uns einen guten Einblick in Tripp Lite gegeben und gezeigt, wofür Tripp Lite gut ist! Hier bei Arrow.com finden Sie weitere Spotlights über Zulieferer kommen Sie wieder!