Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der Platine, die für die ersten Schritte erforderlichen Geräte, die Hardware-Konfiguration und wie Sie den EVAL-ADXL362 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit ultraniedrigem Energieverbrauch von Analog Devices in Betrieb nehmen können.
Heute möchten wir die EVAL-ADXL362-ARDZ Shield-Platine auspacken und Ihnen zeigen, wie Sie sie in Betrieb nehmen. Dieses Kit enthält lediglich die EVAL-ADXL362-ARDZ Platine und eine Visitenkarte mit Links und anderen nützlichen Informationen.
Die ADXL362 Shield-Platine ist ein eigenständiges Neigungsmessgerät mit integriertem LCD-Bildschirm zur Anzeige der Neigungs- und Temperaturinformationen. Die Shield-Platine ist Pin-kompatibel mit Plattformen mit Arduino-Footprint. Die Hardware basiert auf dem ADXL362 MEMS Beschleunigungsmesser.
Sie verfügt über programmierbare Messbereiche für alle drei Achsen bis ±8 g. Der Sensor ist für einen geringen Stromverbrauch in vielen verschiedenen Betriebsmodi optimiert. Beispielsweise werden im durch Bewegung aktivierten Modus nur 270 Nanoampere und im Standby-Modus nur 10 Nanoampere benötigt. Dadurch eignet sich die Platine ideal für batteriebetriebene Anwendungen, die viele Jahre im Einsatz sein müssen.
Der ICSP-Header wird zur Kommunikation über die SPI-Schnittstelle verwendet. Es stehen Jumper zur Verfügung, um die Chip-Auswahlleitungen für die ADXL362 und den LCD-Bildschirm zu konfigurieren. Es gibt noch einige weitere wählbare Optionen, die die Flexibilität beim Stapeln mehrerer Shields übereinander erhöhen.
Da wir nun die Grundlagen der Platine erläutert haben, wollen wir sie in Betrieb nehmen. Für dieses Beispiel werden folgende Geräte benötigt: EVAL-ADICUP360 Platine, ADXL362 Shield-Platine, ADuCM360 IDE, ein Micro-USB-Kabel, das ADXL362 Demoprojekt und ein PC oder Laptop.
Zunächst müssen wir sicherstellen, dass die Hardware richtig eingerichtet ist. Die Schaltermatrix auf der EVAL-ADICUP360 Platine muss auf 1010 eingestellt sein und die Jumper für die ADXL362 sollten wie hier abgebildet konfiguriert sein. Nehmen Sie als Nächstes die ADICUP360 Platine und die ADXL362 Shield-Platine und verbinden Sie sie mithilfe der mitgelieferten Arduino-Formfaktor-Header miteinander.
Sie werden feststellen, dass die Verbindung nur in eine Richtung möglich ist, um Fehlanschlüsse zu verhindern. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem USB-Debugging-Anschluss der ADICUP360. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am Computer an. Importieren Sie das ADXL362 Demoprojekt von GitHub in die ADICUP360 Eclipse-Tools. Wie Sie Beispielprojekte in das Tool importieren und nach den neuesten Projektbeispielen suchen, erfahren Sie in unserem ausführlichen Benutzerhandbuch.
Nach dem korrekten Import müssen Sie das Projekt anlegen und dann eine Debug-Konfiguration erstellen. Legen Sie zunächst das Projekt an, indem Sie auf das Hammersymbol in der Symbolleiste klicken. Wählen Sie anschließend den Pfeil neben dem Käfersymbol in der Symbolleiste und wählen Sie „Debug Configurations“ (Debug-Konfigurationen). Doppelklicken Sie auf die Option „GDB OpenOCD debugging“ (GDB OpenOCD Debugging). Da das wichtige Feld automatisch ausgefüllt werden sollte, müssen Sie nur noch auf die Registerkarte „Common“ (Häufig) wechseln.
Wählen Sie aus den Kontrollkästchen „Debug and Run“ (Debuggen und ausführen) aus, um Ihre Konfigurationen zu speichern. Klicken Sie auf „Apply“ (Anwenden) und Ihr Debug-Vorgang wird gestartet. Nachdem das Programm heruntergeladen wurde, können Sie einfach auf die Schaltfläche „Run“ (Ausführen) auf der Symbolleiste klicken. Sehen Sie sich nun die Hardware an und bewegen Sie die Platine in Ihrer Hand ein wenig hin und her.
Sie werden feststellen, dass sich die x-, y- und z-Informationen je nach Neigung verändern. Wir haben sogar eine Minianzeige hinzugefügt, auf der angezeigt wird, in welche Richtung die Platine gerade geneigt wird. Das war unsere Idee für die Platine. Welche anderen Ideen haben Sie noch?
Weitere Infos über neue Produkte und Lösungen von Analog Devices