ADI Industrial Networks
Ähnliche Tags
Wie 10BASE-T1L MAC-PHY die Ethernet-Konnektivität bei Prozessoren mit geringer Leistung vereinfacht
In diesem Artikel wird die Verbindung von einem 10BASE-T1L MAC-PHY zu einer erhöhten Anzahl an Feld‑ oder Randgeräten mit geringer Leistung erklärt. Es wird auch erklärt, wann ein 10BASE-T1L MAC-PHY anstatt eines MAC-PHY ausgewählt werden sollte.
Neues Single-Pair-Ethernet: Hochqualitative Asset-Health-Einblicke und Strom auf zwei Drähten für die Zustandsüberwachung
Da außerplanmäßige Ausfallzeiten bis zu einem Viertel der gesamten Herstellungskosten ausmachen können, haben vorbeugende Wartungsmaßnahmen das Potenzial, signifikante Einsparungen zu ermöglichen und Produktivitätskapazitäten freizusetzen.
Enabling Robust Wired Condition Based Monitoring for Industry 4.0
In this article, Analog Devices’ Experts discuss why targeting predictive maintenance early in the machine life cycle reduces the risk of production downtime resulting in increased reliability, significant cost savings, and increased productivity on the factory floor.
Deterministisches Ethernet für Industrie-4.0-Anwendungen
In diesem Video von Analog Devices erfahren Sie, wie das deterministische Ethernet für die Industrie 4.0 den Determinismus für Industriegeräte vor Ort bereitstellt, sodass diese nicht von den Auswirkungen des Netzwerkverkehrs beeinträchtigt werden.
Digital Isolators Can Be Used in Intrinsic Safety Applications
This insightful article from Analog Devices explores the challenging design world of the instrinsic safety zone, where the IEC60079-11 standard rightly places stringent guidelines on potentially explosive environments like chemical plants or areas that have combustible dust. While by default, the octocoupler has long been the mainstay in IS, the smaller, faster, ultra low power, multiple directional channel digital isolators are beginning to make serious inroads.