Der Kauf eines tollen, vollständigen und sofort funktionierenden Produkts ist für viele eine aufregende Erfahrung. Einige Menschen mögen es allerdings, ihre Produkte selbst zusammenzubauen. Diese Liste ist für diejenigen gedacht, die ihre Produkte gerne selbst zusammenbauen und Spaß am Vorzeigen der Do-It-Yourself-Projekte haben. Ich liste nun die 10 besten Do-It-Yourself-Technikprodukte in unserem Angebot auf und natürlich können dabei meine und Ihre Nummer Eins verschieden sein. Hier sind also meine Top 10 Do-It-Yourself-Technikprodukte.
10. Mini Robot Rover Chassis-Kit
Ein Fahrzeug für den RP3 und Arduino.
Wir eröffnen die Liste mit dem einfachen Mini Robot Rover Chassis-Kit, mit dem Sie die Raspberry Pi - oder Arduino -Platinen auf einem Rover platzieren können. Sie können, nachdem Sie den Rover zusammengebaut haben, die Platinen darauf befestigen und direkt damit herumfahren. Einige für den Motorbetrieb empfohlene Komponenten sind der TB6612-Breakout, Motor-FeatherWing, Motor-Shield für Arduino oder Motor-HAT für Raspberry Pi.
Die Mikrocontroller und Microcomputer können individuell programmiert werden. Sie können den Rover einen bestimmten Weg fahren lassen oder Sie lassen die Sensoren den Weg für ihn bestimmen. Das Kit enthält nur den kompletten Rover. Ein Mikrocontroller oder Microcomputer, eine Stromversorgungseinheit oder ein H-Brücken-Motorcontroller sind im Kit nicht enthalten.
Dieses Kit enthält:
- 2 Räder
- 2 DC-Motoren in MicroServo-Form
- 1 Stützrad
- 1 Metallchassis
- 1 hochwertige Metallplatte mit Befestigungs-Hardware
9. MintyBoost-Do-It-Yourself-Kit v3.0
Holen Sie die Lötwerkzeuge, um das MintyBoost-Kit v3.0, ein tragbares, freies Hardware-Ladegerät für iPod, iPhone, GPS und viele weitere Geräte, zusammenzubauen! In diesem Projekt sind alle notwendigen Elektronikteile zum Aufbau eines eigenen kleinen, einfachen und leistungsstarken USB-Ladegeräts enthalten.
Die Schaltung des Ladegeräts und die zwei AA-Batterien passen in sehr kleine Räume wie eine Altoid -Blechdose und versorgen den iPod stundenlang mit Energie. Auch Einsteiger ohne vorherige Löterfahrung werden den Aufbau ohne Probleme meistern. Der MintyBoost ist ein hervorragendes Notstrom-Ladegerät für alle möglichen Anwendungen mit einem USB-Anschluss. Batterien, USB-Kabel und Lötwerkzeuge sind nicht enthalten.
Ähnliches Produkt:
MintyBoost Kit v3.0 | 14
Adafruit Industries Energiemanagement, Entwicklungsplatinen und -kits AnzeigenEin Arduino-basiertes tragbares Gaming-Spielzeug.
Die Erstellung der eigenen Elektronikspiele ist für einen begeisterten Spieler eine erstklassige Erfahrung. Mit dem Do-It-Yourself-Spieler-Kit von Adafruit Industries können Sie Ihr eigenes tragbares Gaming-Spielzeug zusammenbauen. Sie müssen zwar die Teile anlöten, aber sogar wenn Sie niemals zuvor gelötet haben, ist der Aufbau einfach.
Sind Sie einmal mit den Lötarbeiten fertig, so steht Ihnen jetzt eine 8 × 8-LED-Matrixanzeige als Bildschirm zur Verfügung. Sie können jetzt das Netz durchsuchen und ein Spielcode auf das Arduino hochladen. Diejenigen, die nach anspruchsvolleren Aufgaben suchen, können Ihre eigenen Spiele wie Snake, Tetris oder sogar eine Version von Flappy-Birds mit niedriger Auflösung (schöne Erinnerungen, nicht wahr?) erstellen.
Zur Erstellung des Do-It-Yourself-Spieler-Kits benötigen Sie nicht im Kit enthaltene Lötwerkzeuge, einen Arduino Uno R 3 und eine 9-V-Batterie.
Ähnliches Produkt:
7. Adafruit IoT Pi-Drucker-Projektpaket v2
Bauen Sie Ihren eigenen IoT-Drucker.
Mit dem IoT Pi-Drucker-Projektpaket v2 von Adafruit können Sie kleine, tragbare IoT-Drucker bauen. Über eine kabellose Internetverbindung erhält dieser kleine Drucker Daten zum Drucken auf 2 1/4-Zoll-Papier.
Beispielcodes in Python mit verschiedenen Druckausgaben wie täglichen Wetterprognosen, Sudoku-Puzzles und Bildern finden Sie online. Wenn Sie ein begeisterter Twitter-Nutzer sind, dann wird Sie der nächste Teil noch mehr überraschen. Sie können den Drucker mit dem Such-API von Twitter verbinden, und damit einen „Tweet-Drucker“ erhalten, mit dem Tweets abrufen und ausdrucken können. Damit können Sie dann Tweets, Hashtags, Worterwähnungen und vieles mehr ausdrucken!
Das Projekt ist zwar nicht besonders schwierig, es müssen allerdings ein paar Lötaufgaben erledigt werden. Kenntnisse zum Einrichten eines Raspberry Pi-Computers und zur Eingabe von Befehlen sind bei diesem Projekt auch notwendig. Raspberry Pi-Computer oder Lötwerkzeuge sind nicht enthalten. Ein Raspberry Pi 3 oder Raspberry Pi Zero W (mit einem 2 × 20-Header) wird empfohlen.
Dieses Kit enthält:
- Mini-Belegdrucker
- 50¢ Belegpapier. Frei von BPA
- Versorgungsspannungsadapter mit 5 V und 4 A
- 2,1-mm-Buchsenfeld
- Robuster Metalldruckkopf mit weißem LED-Ring
- 8-GB-SD-Karte mit NOOBS (damit Raspbian Lite läuft, müssen Sie diese Karte neu brennen)
- 20 Stk. Steckbrückenkabel
- Elektrolytischer Kondensator mit 4700 µF
- Lasergeschnittenes Gehäuse und Hardware
Ähnliches Produkt:
6. Konstruktor-Do-It-Yourself-Kamera-Kit
Machen Sie ein schönes Bild mit dem Konstruktor-Do-It-Yourself-Kit.
Bis jetzt ging es um Kits für Spieler. Wir haben aber auch etwas für Leute, die sich gerne mit Fotografie: das Konstruktor-Do-It-Yourself-Filmkamera-Kit von Adafruit. Mit dem Bau Ihrer eigenen Spiegelreflexkamera lernen Sie alles über Kameramechanik in nur ein paar Schritten. Es ist keine gewöhnliche Kamera, denn sie ist mit Funktionen wie dem Top-Down-Sucher, Mehrfachbelichtungsfunktion, Lampeneinstellungen für dauerhafte Belichtung und einer abnehmbaren Linse ausgestatten.
Es müssen keine zusätzlichen Teile angeschafft werden, denn alle notwendigen Teile sind bereits im Paket enthalten, sodass das Zusammenbauen relativ einfach abläuft.
Dieses Kit enthält:
- Kamerateile
- Etiketten zum Dekorieren der Do-It-Yourself-Kamera
- Schraubendreher für Montage
Ähnliches Produkt:
5. TJ-Bot
Begrüßen Sie Ihren kleinen Freund.
Wenn Sie sich schon immer für KI-Roboter interessiert haben, dann können Sie jetzt mit dem TJ-Bot, einem Do-It-Yourself-Roboter, und IBM Watson lernen, experimentieren und die Möglichkeiten der KI für sich entdecken. Der TJ-Bot verbindet sich mit den Watson Services und kontrolliert bestimmte Roboteraktivitäten über einen Raspberry Pi. Schritt-für-Schritt-Anleitungen unterstützen Sie beim Betrieb des Roboters. Nutzen Sie auch Online-Rezepte für coole Roboteraktionen!
Plaudern Sie mit dem TJ-Bot, bringen Sie ihm Tanzen bei oder lassen Sie ihn sogar im richtigen Moment zurückwinken. Im Kit ist alles Notwendige für ihrem kleinen AI-Roboter enthalten.
Dieses Kit enthält:
- Raspberry Pi 3 Modell B
- Raspberry Pi-Kameraplatine v2
- Micro-Servo
- Mini-USB-Mikrofon
- Externer Mini-USB-Stereolautsprecher
- Brückenkabel mit Doppelbuchsenanschluss – 20 × 3 Zoll
- Brückenkabel mit Buchsen- und Steckeranschluss – 20 × 3 Zoll
- Schaltnetzteile mit 5 V 2,4 A
- Neopixel Diffused 8 mm durchsteckmontierte LED – 5er Pack
- 16-GB-Karte mit NOOBS 2.1
- TJBot-Chipplatine und Rahmen
4. Pi-Top-Laptop-Kit
Erstellen Sie Ihren eigenen Laptop mit dem Pi-Top.
Der einfache Do-It-Yourself-Laptop mit einem Kern, der auf dem Raspberry Pi läuft. Mit dem Pi-Top können sich die Anwender mit Anfänger-Programmierkenntnissen zu fortgeschrittenen Programmierern entwickeln. Das Laptopgehäuse ist mit einem Bildschirm, Basis-Ober- und -Unterseite, dem Pi-Top-Hub-LP zur Pflege des Energiemanagements, dem Bildschirmtreiber und vielen weiteren Teilen ausgestattet!
Beachten Sie, dass das Raspberry Pi im Kit nicht enthalten ist. Ich würde Ihnen hier das Raspberry Pi 3 aufgrund seiner Wi-Fi-Fähigkeiten und der besten Leistungsfähigkeit unter allen Raspberry-Pi-Modellen empfehlen.
Dieses Kit enthält:
- Bildschirm:
- 13,3-Zoll-HD-LCD-Bildschirm mit eDP-Schnittstelle
- 1366 × 768-Auflösung
- PWM-Dimm-Steuerung des Bildschirms
- 60-Hz-Aktualisierungsrate
- Farbaktive Matrix TFT LCD-Modul mit blendfreier Oberfläche
- 3-W-Stromverbrauch
- 262-K-Farben
- eDP-1.2-Schnittstelle
- Basis-Oberseite:
- Tastatur, komplett neu programmierbar durch USB
- Zeichen können beliebigen Tastenpositionen, je nach Präferenz des Anwenders, zugeordnet werden.
- 2,2 mm Betriebsabstand
- 18-poliger-FPC-Kabel
- Touchpad
- PalmCheck-Funktion verhindert unnötige Mausklicks
- PS/2-Schnittstelle
- 1-N-Bedienkraft des Mausklicks
- 8-poliger-FPC-Kabel
- Basis-Unterseite:
- Smarter Akkupack
- Zwei-Draht-SMBus v2.0-Schnittstelle
- Von JEITA empfohlener Ladungsprofil
- Überspannungs-, Überstrom-, Übertemperatur- und Kurzschlussbegrenzung
- Verlängerte Lebensdauer mit Ladungsausgleich
- Stündliche Leistung von 51,8 Watt
- 10- bis 12-stündige Laufzeit
- Hub:
- Energiemanagement
- Bildschirmtreiber (Konversion von HDMI zu eDP)
- LED-Indikatoren des Akkus
- Eingang mit 18 V, 3 A
- Ausgang mit 5 V, 3,5 A
- Ausgang mit 3,3 V, 500 mA
- Beständiger 3,3-V-Ausgang (im ausgeschalteten Zustand verfügbar)
- Verbindende Pinbelegung der LP-Schienenspezifikation von UART, I2C und SPI mit Raspberry Pi bei Verwendung von Add-on-Platinen
- 8‑GB‑SD-Karte mit Pi-Top: OS für des Pi
- Kabel zur Verbindung von Pi-Top-Teilen
- Ladegerät
- Anleitungsheft
Ähnliches Produkt:
3. Google AIY Voice Kit
Die Do-It-Yourself-KI-Box!
Die neusten und interessantesten Do-It-Yourself-Projekte, das Google AIY Voice Kit. Nächste Pizzeria finden, eine Freisprech-E-Mail senden, den Wetterbericht erhalten oder sogar kleine Skripte für bestimmte Befehle aufschreiben – mit dieser Box ist das alles möglich.
Mit dem AIY Voice Kit können Sie ein Standalone-Spracherkennungssystem mit dem Google Assistant erstellen oder Spracherkennung und natürliche Sprachbearbeitung Ihrem Raspberry Pi-Projekt hinzufügen. Folgende Artikel werden empfohlen, da sie nicht im Kit enthalten sind: Raspberry Pi3 3 5-V-Spannungsversorgung, Micro-SD-Flash-Speicher, 00 Schraubendreher von Phillips und Klebeband. Für mehr Montagetipps sehen Sie sich dieses Video an!
Dieses Kit enthält:
- HAT-Erweiterungsplatine für Sprachsteuerung
- HAT-Mikrofonplatine für Sprachsteuerung
- Distanzhülsen aus Kunststoff
- 3-Zoll-Sprecher (mit Kabeln)
- Arkadenartiger Druckknopf
- Vieradriger Button-Kabel
- Fünfadriger Tochterkartenkabel
- Externe Karten-Box
- Interner Kartenrahmen
- Lampe
- Mikroschalter
- Lampenhalter
Ähnliches Produkt:
2. Pocket-PiGRRL
Zurück zu den Game Boy-Tagen!
Der Game Boy war in den Neunzigern beliebt und auch heute noch erinnern sich viele an die schönen Zeiten mit dem Game Boy. Erwecken Sie mit dem Pocket-PiGRRL diese Spiele und damit Ihre Erinnerungen wieder zum Leben! Es ist ein Do-It-Yourself-Spielsystem mit einem tragbaren Raspberry Pi auf dem die MAME und NES-Emulatoren laufen.
Die aktualisierte Version hat diesmal mehr Knöpfe. Um den kompletten 3 D-Druck, die Montage und Installation müssen Sie sich allerdings selbst kümmern. Sie müssen direkt an Teilen löten und kleine Silizium-drähte und Schrauben als Zubehör dabeihaben. Sie benötigen auch unbedingt einen Raspberry Pi 2 oder 3!
Dieses Kit enthält:
- PiTFT Plus Montiertes 320 × 240 2,8-Zoll-TFT + Resistiver Touch-Screen
- PiGRRL-2-LP
- 2 × 20-poliger-IDC-BOX-Header
- Adafruit Mono 2,5-W-Audioverstärker Klasse D – PAM8302
- Steckplatinen-freundliche SPDT-Schiebeschalter
- GPIO-Flachbandkabel – 40-polig
- Mini-Metalllautsprecher mit Kabeln – 8 Ohm, 0,5 W
- Powerboost 1000-Ladegerät – Wiederaufladbare 5-V-Lithium-Polymer-USB-Aufladung bei 1 A – 1000 C
- Tastknopfschalter mit 20 × 6 mm
Tastknopfschalter mit 10 × 12 mm
Ähnliches Produkt:
1. Pimoroni Picade-Paket-Kit
Das Raspberry Pi-Paket für Arcade-Automaten – pure Spielnostalgie!
Das letzte Produkt, das wir uns angesehen haben, war nur ein kleines, relativ gewöhnliches Gaming-Gerät im Vergleich zu dem, was jetzt kommt! Dieses durch Pi inspirierte Paket mit Arcade-Automaten ist eine stylische, in Retro-Look gehaltene und unterhaltsame Ergänzung zum Raspberry Pi. Alle Teile, Platten und Komponenten sind enthalten. Sie benötigen nur den Raspberry Pi und Netzadapter.
Die hochwertigen Oberflächen verleihen den Platten einen hochwertigen Retro-Look. Die hervorragende Qualität der Lausprecher holt die ganzen Retro-Sound heraus. Der Raspberry Pi ist nicht im Paket enthalten. Holen Sie sich unbedingt nur die neuste Version mit einer angemessenen 2-A-Stromversorgung. Sie sind nach ein bis zwei Stunden mit dem Zusammenbauen fertig. Anleitungen zum Aufbau finden Sie auch online.
Dieses Kit enthält:
- Black Powder-beschichtete Gehäuseplatten
- Picade-LP (Arduino-kompatibel mit 2,8-W-Stereoverstärker) mit installierter Picade-Software.
- LCD-Plattenmontage mit schützendem Überzug
- 8-Zoll-LCD-Platte und Treiberkarte
- 2 angelötete Lautsprecherkabel
- 3,5-mm-Kopfhörersockel an der Stereoplatte montiert
- Hochwertige und kontrollierte Aufkleber
- HDMI-, Audio- und USB-Kabel
- Arcade-Joystick
- 12 Arcade-Knöpfe als Mikroschalter
- Kundenspezifische Kabelbäume
- Ein Sortiment an Fixier-, Befestigunselementen, Muttern und Bolzen
Damit ist meine Top-10 von Do-It-Yourself-Projekten für diese Feiertage abgeschlossen! Mit so vielen coolen Produkten war es schwierig diese Liste zu erstellen. Die Tatsache zeigt, wie hervorragend diese Produkte sind! Sie werden eine Menge Spaß damit beim Zusammenbauen haben, da bin ich mit sicher. Vergessen Sie nicht, Ihren Raspberry Pi 3 zu holen, da er bei den meisten unserer Produkte benötigt wird.
Für mehr Geschenk-Handbücher die weitere Do-it-yourself-Produkte, Spielsachen im Bereich Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik und 3D-Drucker beinhalten sehen Sie sich Folgende an: