Jedes Jahr veröffentlichen wir unsere Liste der zehn besten Entwicklungsboards auf dem heutigen Markt. Damit 2018 zu Ihrem bisher innovativsten Jahr wird, stellen wir hier unsere Auswahl der zehn besten Entwicklungsboards und -kits für 2018 vor.
10. Samsung ARTIK 710-Entwicklungskit
Samsung ist in vielen Branchen weltweit für seine Produkte und Anwendungen bekannt. Zuletzt hat der Hersteller mit seiner ARTIK-Plattform von sich reden gemacht, die allein dazu dient, „Hardwaremodule und Clouddienste zu vereinen”. Damit hat Samsung ein Spektrum an Tools und Partnern geschaffen, welches den Entwicklungsprozess für das Internet der Dinge beschleunigt. Das ARTIK 710-Entwicklerkit ist nur eines von mehreren Modulen der ARTIK-Familie. Im Detail bietet das ARTIK 710-SoM den 64-Bit-fähigen Achtkernprozessor Cortex A-53 von ARM mit integriertem WLAN, Bluetooth und ZigBee für nahezu jedes große High-End-Gateway, das außerdem lokale Rechen- und Analysefunktionen oder Multimedia-Anwendungen erfordert. Das Entwicklungskit verfügt zudem über einen Mali-GPU von ARM für Multimedia, 1 GB RAM und 4 GB eMMC-Speicher sowie ein Ubuntu Linux-Paket mit Multimediakonnektivität. Und das Beste: Unternehmenstaugliche Sicherheitsfunktionen mit Hardwaresicherheitsmodul sind ebenfalls integriert. Wenn Sie als Entwickler in den Bereichen Herstellungsautomatisierung, intelligente Heimsysteme, or Multimedia-Anwendungen tätig sind, sollten Sie das ARTIK 710-Entwicklungskit auf jeden Fall in Erwägung ziehen.

9. SensorTile-Entwicklungskit
Das SensorTile-Entwicklungskit von STMicroelectronics ist wohl eines der wertvollsten Produkte auf Arrow.com unter 100 USD. Dieses Entwicklungskit wurde für IoT-Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch entwickelt und bietet jede Menge zusätzlicher Funktionen. Wahre Entwickler werden es zu schätzen wissen, dass die Funktionen des SensorTile als STM32-basiertes Modul erweitert werden können. Im Lieferumfang enthalten sind Software- and Firmwarebibliotheken sowie Tools für die Evaluierung der Sensorleistung, einschließlich einer dedizierten mobilen App für Sensorrückmeldungen in Echtzeit. Die Cradle-Erweiterungsplatine des Kits liefert Audio-D/A-W und USB-Anschluss sowie Verbindungsmöglichkeiten für STM32 Nucleo, Arduino UNO R3 und SWD. Und für Entwickler von Prototyping-Anwendungen dürfte es interessant sein, dass dieses Kit das Anzeigen von echten MEMS- und Bewegungsdaten auf einem Mobilgerät in weniger als 5 Minuten nach dem Öffnen der Verpackung ermöglicht.
Ähnliches Produkt:
SensorTile Dev Kit | STEVAL-STLKT01V1
STMicroelectronics Sensor Development Boards und Kits Anzeigen

8. ADALM-PLUTO
Analog Devices hat eine Reihe von Active Learning Modules (ALMs) veröffentlicht, die Entwicklern ebenso wie Lehrenden helfen sollen. Unter diesen überzeugt das ADALM-PLUTO, auch als PlutoSDR oder Pluto Software Defined Radio bekannt, gewiss am meisten. Dieses Entwicklungskit unterstützt seine Benutzer dabei, die Lücke zwischen HF-Theorie und -Praxis zu schließen. Unter Verwendung von industrietauglicher Hardware wird das Entwickeln der eigenen SDR-Plattform erlernt. Dieses aktive Lernmodul kann analoge Signale in einem Bereich von 325 MHz bis 3800 MHz erzeugen und erfassen. Egal, welche HF-Anwendung Sie dabei einsetzen – das Active Learning Module PlutoSDR (ADALM-PLUTO) wird sich als wertvolle Ressource erweisen.
Ähnliches Produkt:
7. AudioSmart 2-Mic-Entwicklungskit
Wenn Sie eine Anwendung entwickeln möchten, welche die neueste Spracherkennungstechnologie verwendet, dann ist das AudioSmart 2-Mic-Entwicklungskit genau das Richtige für Sie. Dieses Kit ist aus einer Zusammenarbeit von Amazon AVS und Conexant entstanden und es ermöglicht die einfache Integration des Spracheingabeprozessors SC20921 von Conexant sowie der Aktivierungswort-Technologie von AlexaTM in jedes Design. Auf diese Weise kann Ihre Anwendung Sprache aus jeder Richtung erkennen und störendes Rauschen unterdrücken. Dieses Kit ist für einfachere Ansprüche hinsichtlich Spracherkennung gebaut, weshalb es besonders gut für Einsteiger geeignet ist. (Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer umfangreicheren Version sind, sollten Sie sich auch das AudioSmart 4-Mic ansehen.) Das AudioSmart 2-Mic-Entwicklungskit umfasst die Evaluierungsplatine, ein Mikrofonmodul mit 2 omnidirektionalen Mikrofonen sowie die notwendige Konnektivität für eine sofortige Verwendung. Es eignet sich perfekt zum Entwickeln Ihrer eigenen, selbst gebauten Stimmerkennungsanwendung und auch zur tatsächlichen Produktentwicklung.
6. Touch-Entwicklungsboard von Ultrahaptics
Möglicherweise ist das Touch-Entwicklungsboard von Ultrahaptics sogar das erste seiner Art. Zumindest ist Ultrahaptics branchenweit eines der ersten Unternehmen, die ein Entwicklungskit mit Unterstützung für das Prototyping mit haptischem Feedback bereitgestellt haben. Haptisches Feedback und haptische Steuerung (mithilfe des Leap Motion-Kameramoduls) ermöglichen die Interaktion zwischen Mensch und Maschine, ohne dass es dazu eines direkten Kontakts zwischen den beiden bedarf. Der Benutzer erhält unter Einsatz von Ultraschallwandlern ein künstliches taktiles „Feel”, wodurch wiederum die Bewegungsverfolgung und Erstellung von Tasten, Schaltern, Drehknöpfen und anderen gängigen passiven Systemen aus dem Nichts ermöglicht. Dieses Kit umfasst eine komplette Benutzerumgebung, welche die Integration von haptischen Steuerungen in fast jede Anwendung unterstützt. Dieses futuristische Entwicklungskit könnte eine neue Ära der Interaktion zwischen Mensch und Maschine einleiten – bereits jetzt erregt es auch außerhalb der Entwickler-Community jede Menge Aufsehen.
5. Raspberry Pi 3 Modell B
Auf die Rechnung des Raspberry Pi 3 Modell B geht mehr als die Hälfte des gesamten Inventars, welches die Raspberry Pi Foundation je verkauft hat – er ist somit eine der Säulen der DIY- und Entwicklerwelt. Der RP3 ist inzwischen aus der Entwicklung nicht mehr wegzudenken – sowohl für Profis als auch für Einsteiger eignet er sich hervorragend zum Erschaffen eines individuellen Einzelstücks oder einer elektronischen Spielerei. Unglaubliche Zubehör, wie das AIY Voice Kit und das PiCade, haben dazu beigetragen, dass das Raspberry Pi 3 von so vielen Nutzern und Bastlern geliebt wird. Aber auch alleine ist der Pi schlichtweg ein fantastisches Entwicklungstool für eine Vielzahl von Anwendungen. Eine neu veröffentliche Version des Raspberry Pi ist der RP3B+, der jedoch bis zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nur eingeschränkt verfügbar sein wird. Deshalb bleibt der Raspberry Pi 3 Modell B im Jahr 2018 auch weiterhin eines der beliebtesten Entwicklungsboards.
4. Thunderboard Sense 2
Wenn man sich den Erfolg seines Vorgängers ansieht, ist es wenig verwunderlich, dass das Thunderboard Sense 2 von Silicon Labs auf dieser Liste zu finden ist. Mit der entwicklerorientierten Umgebung des Thunderboard Sense 2 gelingt das Entwerfen einer individuellen cloudfähigen Lösung im Handumdrehen. Die integrierte Sensorenserie liefert Umgebungs-, Trägheits- sowie Audiodaten in Echtzeit und sorgt für eine schnelle Bereitstellung von Sensorknoten in der Cloud. Das Thunderboard Sense 2 ist zwar weniger modulfähig als das ähnliche Sensor Tile (Nr. 9 auf dieser Liste), jedoch ist es vollkommen quelloffen – vom Schaltbild des Boards über seinen Quellcode für Mobilanwendungen bis hin zu Cloud- und Datenanalysencode –, was bedeutet, dass Sie das Board rasch für jede Anwendung anpassen können. Ein Cortex M4-Kern von ARM mit 256 kB RAM und 1,024 MB Flash, eine 2,4-GHz-Funkkonfiguration mit integrierter Kamera sowie 7 verschiedene eingebaute Sensoren verwandeln dieses Entwicklungsboard in ein großartiges Werkzeug, mit der Sie Ihre Anwendung in das IoT bringen.

3. i.MX8-Entwicklungskit
Die i.MX-Familie der Anwendungsprozessoren von NXP ist die derzeit erfolgreichste 32-Bit- und 64-Bit-Prozessorserie – egal, mit welcher Anwendung. Es gibt bereits eine ganze Reihe an verschiedenen Anwendungsprozessoren und davon ist i.MX8 die neueste Teilserie. Sie ist die leistungsstärkste der momentan verfügbaren 5 Serien und für Multimedia-Anwendungen konzipiert. Damit Entwickler speziell die Leistung von i.MX8M nutzen können, hat NXP das i.MX8M EVK herausgebracht. Dank diesem erlangen Sie schnell einen vertrauten Umgang mit dem Produkt und dem i.MX8-Prozessor – Sie müssen auch nicht in ein teures individuelles Chip-Design investieren. Die i.MX8M-Prozessorfamilie basiert auf dem Cortex-A53 sowie dem Cortex-M4 von ARM und liefert branchenführende Audio-, Sprach- und Videoverarbeitung. Ob Sie nun dabei sind, die nächste bedeutende Multimedia-Anwendung für den Heimbereich, eine industrielle Automationsanwendung oder irgendetwas dazwischen zu entwickeln – beginnen Sie am besten mit dem i.MX8M EVK.
Ähnliches Produkt:
MCIMX8M-EVK NXP Semiconductors Evaluation Kit
NXP Semiconductors Eingebettete Systementwicklungsboards und -kits Anzeigen
2. Jetson TX2-Entwicklungskit
Edge Computing, künstliche Intelligenz, Supercomputer – allesamt beliebte Schlagworte der Branche. Und dieses unglaubliche Entwicklungsboard von NVIDIA vereint sie alle drei. Ursprünglich wurde es als Breakout-Platine für das Jetson TX2-Modul entworfen, mit einem der leistungsstärksten GPUs der Branche. Damit können Benutzer neurale Netzwerke für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen erstellen und KI-Analysen auf einem energiesparenden Edge-Knoten durchführen. Die Zahl der Anwendungen, für die sich dieser Supercomputer als nützlich erweisen könnte, ist schier unendlich hoch und NVIDIA hat zu seiner Unterstützung das gesamte Jetson-Ökosystem aufgebaut. Im Entwicklungskit ist das Modul selbst enthalten und es umfasst auch Designleitfäden sowie die notwendige Hardware. Zudem unterstützt es für eine schnelle Implementierung die NVIDIA Jetpack-SDK-Bibliotheken . Alles in allem lässt sich festhalten, dass dieses Entwicklungskit eine großartige Möglichkeit darstellt, bahnbrechende Technologien zu erkunden.

1. Arduino Uno
Das Arduino Uno wird zumeist mit Entwicklern und Elektronikausbildung in Verbindung gebracht, doch inzwischen wird es schon beinahe standardmäßig für relevante Hardwareentwicklung in der Branche eingesetzt. Ist eine Komponente mit einem Mikrocontroller kompatibel, so hat sie höchstwahrscheinlich auf einem Arduino-kompatiblen Entwickler-Shield Platz gefunden. Egal, ob Sie eine einfache Sensoranwendung, die nächste große IoT-Lösung, ein Datenerfassungsgerät oder gar einen Roboter entwickeln möchten – beginnen Sie am besten mit einem Arduino Uno. Anstatt eine einzelne Lösung für eine Reihe von Problemen zu bauen, hat Arduino ein Ökosystem um das Uno herum entwickelt, mit dem beinahe jedes Produkt kompatibel sein kann. Es mag sich dabei vielleicht nicht um die ultimative Lösung für ein eingebettetes, individuelles Chip-Design handeln, jedoch bietet das Arduino Uno einen großartigen Einstiegspunkt. Es scheint, als wäre die Branche endlich auf den Arduino-Zug aufgesprungen: Die enorme Anzahl und Vielfalt von Arduino Uno-Shields, die am Markt verfügbar sind, ermöglichen Zugriff auf Tausende diskrete Komponenten, die sofort für die Entwicklung bereit sind – und es werden jeden Tag mehr. Aus diesem Grund ist das Arduino Uno von unserer Liste nicht wegzudenken.
Ähnliches Produkt:
A000066 | Arduino Uno Rev3
Arduino Corporation Eingebettete Systementwicklungsboards und -kits Anzeigen