Bulgin Components Plc
Ähnliche Tags
Bulgin industrial market application
Bulgin is widely recognized as a leading manufacturer of environmentally sealed connectors & components. With over 95 years of experience in the industry, Bulgin continues to innovate & develop products & services to cater to its global customer base across a variety of markets.
Tough Times Demand Touch Switches: How to Select the Right Switch for Rugged Applications
The design process can be looked at as a series of choices, making decisions about the approach to be taken and selecting the components needed to complete the design. Some designers may consider selecting the correct switch to be a relatively simple decision. However, with the plethora of types available – even in the specialist rugged category – and the multitude of ways of deploying the switch, it is all too easy to make a less than optimal decision. Picking the wrong switch will have a negative impact on the product or system, whether it is a negative user perception or partial or complete system failure.
So erkennen Sie, wann Sie einen robusten Glasfasersteckverbinder benötigen
Ob oben auf Kommunikationsmasten, auf Baustellen oder auf dem Meeresgrund, Glasfaser ist heute fast überall zu finden. In diesem Blogbeitrag von Bulgin wird erläutert, wie sich mit den empfindlichen Glasfasersträngen Informationen über große Entfernungen mit Lichtgeschwindigkeit übertragen lassen. Aber da die Anforderungen an die Kommunikation in rauen Umgebungen steigen, steigen auch die Anforderungen an robuste Glasfasersteckverbinder.