Switches
Ähnliche Tags
Littelfuse bringt eine Reihe von Ultraminiatur-Magnetsensoren auf den Markt, die ideal für Haushaltsgeräte, Haus- und Gebäudeautomation sowie industrielle Anwendungen geeignet sind.
Littelfuse ist ein weltweit führender Anbieter von magnetischen Sensorlösungen. Unsere Auswahl an Magnetsensoren umfasst Reedschalter, Reed-Sensoren, Halleffektgeber und Reed-Relais sowie blanke und verpackte Magnetaktoren.
C&K gehört nun zu <br>Littelfuse Inc.
C&K gehört jetzt zu Littelfuse Inc, einem führenden Entwickler und Hersteller von elektromechanischen Hochleistungsschaltern und Verbindungslösungen. Dessen starke globale Präsenz deckt ein breites Spektrum von Endmärkten ab, darunter Industrie, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie Datenkommunikation.
Diese Schalter verbessern die Funktionsfähigkeit Ihrer Medizingeräte
Technologische Innovationen zur Verbesserung der Patientenversorgung verändern das Gesundheitswesen mit großer Geschwindigkeit, sowohl bei der Diagnose als auch bei der Behandlung nachhaltig lebensverändernder Erkrankungen. Da Medizingeräte immer kleiner und komplexer werden und eine immer längere Lebensdauer aufweisen, ist der Einsatz hochwertiger, zuverlässiger Komponenten unverzichtbar.
Hohe Ausgabeleistungskapazität der SiC46X-Serie von Vishay
In Bus-Systemen, die eine Abwärtswandlung von 24 Hochspannung auf 48 V bei Hochleistung erfordern, wird in der Regel ein 60-V-Controller in Kombination mit diskreten 80-V-MOSFETs eingesetzt, insbesondere wenn der Leistungspegel 20 W überschreitet. Dies liegt vor allem daran, dass selbst die besten BCD-Prozesse im Bereich zwischen 60 und 80 V keine Hochleistungs-MOSFETs bieten können.
Honeywell: Snap Action Switch Enabling Global Refrigerant Changes
Across the world, changes in refrigerants to lower global warming potential are driving new requirements and designs for manufacturers – creating heightened safety around alternative, flammable refrigerants. Honeywell’s V15W2 basic switch is IEC Ex certified to be used in explosive environments. It’s well suited for enabling safe, repeatable switch performance in high-volume applications.
Honeywell White Paper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom
In hazardous locations, switches need to operate in the presence of explosive fumes or gases, in dirty or dust-filled environments, in remote parts of the world and around extremely harsh chemicals. To withstand harsh environments, switches must comply with explosion-proof switching requirements to ensure the safety of personnel, equipment, and the environment. MICRO SWITCH hazardous area switches provide protection through a sealed cavity, which incorporates mechanical threads that contain or cool flames, minimizing the risk to the surrounding environment.
Übersicht über die Johnson SMA-Hochfrequenz-Endabschlussverbinder
Hier finden Sie eine detailierte Übersicht über den Wert und die Anwendungen der Johnson SMA-Hochfrequenz-Endabschlussverbinder. Diese unabhängigen Steckverbinder stellen eine Designlösung für Mikrowelleningenieure dar, die Schaltkreisdesigns mit einem dünnen Hochfrequenz-Platinensubstrat konstruieren möchten. Informieren Sie sich im Detail über diese Steckverbinder, ihre Anwendungsbereiche, Designeigenschaften usw.
Tough Times Demand Touch Switches: How to Select the Right Switch for Rugged Applications
The design process can be looked at as a series of choices, making decisions about the approach to be taken and selecting the components needed to complete the design. Some designers may consider selecting the correct switch to be a relatively simple decision. However, with the plethora of types available – even in the specialist rugged category – and the multitude of ways of deploying the switch, it is all too easy to make a less than optimal decision. Picking the wrong switch will have a negative impact on the product or system, whether it is a negative user perception or partial or complete system failure.