Basler AG
Ähnliche Tags
Wie können Basler Embedded-Vision-Kits Ihnen während des Entwicklungsprozesses helfen?
Basler bietet Ihnen die Tools, um den Design-Prozess für Embedded-Vision-Projekte einfacher zu gestalten. Basler Embedded-Vision-Kits stellen Ihnen alle Komponenten zur Verfügung, die Sie zur Einschätzung von Basler dart Kameramodulen benötigen, um sie ganz einfach in Ihr Embedded Vision System zu integrieren. Das SDK der pylon Camera Software Suite ermöglicht es Ihnen, sowohl den Code für USB 3.0 als auch für BCON für LVDS und BCON für MIPI-Kameramodule zu nutzen. Der Code ist nicht nur wiederverwendbar, sondern auch ganz einfach von der Entwicklungsplattform per Port auf die Zielhardware übertragbar.
Bildsensormodul, Visionmodul, Kameramodul – Worin bestehen die Unterschiede?
Kameramodule bieten viele Funktionen, die für bestimmte Anwendungen verwendet werden können. Außerdem stehen Software, Treiber und Tools für eine schnelle Anbindung an ein System zur Verfügung. Bilddaten können problemlos ausgelesen und für die Weiterverarbeitung verfügbar gemacht werden und die Kamera kann einfach und präzise gesteuert werden. All diese benutzerfreundlichen Features fehlen bei Sensormodulen. Dadurch ist deutlich mehr Aufwand, Anpassung und Know-how erforderlich, um eine gute und stabile Lösung zu realisieren. Außerdem ist das Entwicklungsrisiko höher. Bildsensormodule bestehen lediglich aus Hardware und müssen vom Entwickler in das System integriert und installiert werden, um den Datenfluss und die Steuerung zu realisieren. Die Terminologie in diesem Bereich ist nicht immer einheitlich: Begriffe wie „Visionmodul“, „Bildgebungsmodul“ oder einfach nur „Modul“ bezeichnen nicht immer Elemente mit denselben Features und Parametern. Deshalb sollten Sie im Einzelfall genau prüfen, was geboten wird und ob es für Ihre Anforderungen ausreicht.
SoMs & Engineering Solutions: What Arrow has to Offer
Arrow offers solutions that use the latest technology. The tech climate is much different today than it was five years ago, and to keep up with customer needs Arrow works with supplier partners to create the best engineering solutions possible. Take a look at what Arrow’s Amir Sherman, Director of Engineering Solutions, Embedded Technology has to say.