ADI Analog Dialog
Ähnliche Tags
Schwachstrom-Echtzeit-Uhr mit I2C, Energiemanagement und integriertem Quarz
Die Schwachstrom-Echtzeituhr (RTC) MAX31329 ist ein Zeitmessgerät, das Strom für die Zeitmessung im Nanoampere-Bereich verwendet, wodurch die Batterielebensdauer verlängert wird. Das Modell MAX3132 ist mit einem integrierten Quarzoszillator ausgestattet, der einen externen Quarz überflüssig macht.
LTC2980-24: 24-Kanal PMBus Power System Manager
Der LTC2980-24 ist ein 24-Kanal PMBus Power System Manager, der analoge Stromsysteme um umfangreiche digitale Kontroll- und Überwachungsfunktionen erweitert. Er wird zur Sequenzierung, zum Trimmen (Servo), zur Begrenzung, zur Überwachung, zum Störungsmanagement, zur Telemetrie-Bereitstellung und zur Erstellung von Fehlerprotokollen eingesetzt. Die PMBus-Befehle unterstützen die Sequenzierung, die präzise Spannungsanpassung am Lastpunkt und die Begrenzung (Margining) von Versorgungsspannungen.
LT8356-1: 100 VIN / 120 VOUT LED-Controller mit exponentieller PWM und skalierbarer Dimmung
Das Modell LT8356-1 ist ein DC/DC-Wandler, der speziell für die Steuerung von Hochstrom-LEDs entwickelt wurde. Die Festfrequenz-Strommodus-Architektur ermöglicht den stabilen Betrieb über eine weiten Bereich von Versorgungs- und Ausgangsspannungen. Ein Spannungs-Feedback-Pin dient als Eingang für verschiedene LED-Schutzfunktionen, wodurch der Wandler als Konstantspannungsquelle betrieben werden kann. Im Modell LT8356-1 können Boost, Buck-Boost-Modus, Buck-Modus, SEPIC und Flyback-LED-Treiber implementiert werden. Dieses Produkt ist auch gemäß AEC-Q100 qualifiziert.
MAXESSENTIAL02: Essentielles analoges Power-Toolkit
Dieses Toolkit bietet eine Auswahl von neun Stromwandlungsgeräten auf Miniatur-Testplatinen, die für die Montage auf Steckplatinen (Breadboards) ausgelegt sind. Mit dieser Musterbox können vor dem Kauf einer Evaluierungsplatine praxisbezogene Evaluierungen einer Vielzahl von Stromwandlungslösungen mit allen Funktionen durchgeführt werden, wie u.a. LDOs, Buck, Boost und Buck-Boost-Controller mit repräsentativen Produkten des nanoPower uSLIC™-Moduls und der Continua™-Familien für netz- und batteriebetriebene Anwendungen.
LTC7803/05/19: 40-V-Niedrig-IQ Synchron-Abwärtsregler
Das Modell LTC7803 mit Einzelausgang, das Modell LTC7805 mit Doppelausgang und das Modell LTC7819 mit Dreifachausgang repräsentieren die neueste Technologie für Spannungsregler DC-DC-Abwärtswandler. Alle Produkte zeichnen sich durch eine Betriebsschaltfrequenz von bis zu 3 MHz und einen sehr niedrigen Ruhestrom (IQ) aus und verfügen über eine PassThru/100%-Arbeitszyklusfähigkeit und Spreizspektrum-Frequenzmodulation.
Condition-based Monitoring: From Sensors to Deployable Solutions – Keep Factories Running
This session will provide an overview of Analog Devices CbM solutions such as sensors, precision signal chains, and platforms that enable predictive maintenance of industrial rotating machines in the most challenging environments.
Condition-based Monitoring: From Sensors to Deployable Solutions – Keep Factories Running
This session will provide an overview of Analog Devices CbM solutions such as sensors, precision signal chains, and platforms that enable predictive maintenance of industrial rotating machines in the most challenging environments.
Inertial measurement unit performs more accurate distance measurement by machine
In various technological applications, enabling a machine to accurately grasp position and distance is key to realizing autonomous operation and movement of the machine. Applications such as robots, drones, and autonomous driving need to accurately sense the distance. This article will introduce ADI’s Inertial Measurement Unit (IMU) to understand its application fields and product characteristics.
Accelerometers suitable for measuring vibration for predictive maintenance
In industrial applications, the abnormal vibration of equipment is the main symptom of machine failures. Therefore, how to detect the abnormal vibration of the machine at the earliest possible time becomes the key to master the state of the equipment in advance and thus carry out predictive maintenance. In this paper, we will introduce how the ADcmXL3021 vibration detection system launched by ADI monitors the state of the equipment.